This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:ATEX 要求

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041275/dp83td510e-evm-atex-requirements

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

您好!

我想在仅允许 ATEX 认证器件的工业领域与此电路板一起工作。 此以太网 APL 电路板是否 满足任何爆炸安全标准或要求? 或者、如果此电路板没有经过相应的配置、 您是否有任何关于 DP83TD510E PHY 如何在易爆区域中使用它的指南? 提前感谢!

此致

Karoly Poka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢您的查询。

    请注意、这些电路板专为在实验室环境中运行性能测试而设计、不支持 ATEX 要求。

    此致、

    Sreenivasa