This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:眼图数据连接和 EOM 居中

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134905/ds125df410-eye-diagram-data-concatenation-and-eom-centering

器件型号:DS125DF410

我们检查了从 SigCon 导出的以下眼图数据:

我们注意到、导出数据的水平数据长度为128、是  正常长度64的两倍。 在我们看来、SigCon 只是连接两组相同的数据来形成眼图。 我们的问题是:我们如何确保水平长度为64的原始数据集代表100%的 UI?

此外、是否有方法可以调整相位、以便使眼图可以在原始数据集中居中?

谢谢。

子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、孩子、

    我认为、眼图监视器的设计所固有的特点是它捕获1 UI。  这将取决于具有 CDR 锁定的器件、但一旦建立了 CDR 锁定、我就会期望眼图监视器捕获完整的 UI。

    我不知道有什么方法可以调整眼图监视器数据的相位。

    谢谢、
    Drew