This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:RMII 模式

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133484/dp83826e-rmii-mode

器件型号:DP83826E

增强模式下的 DP83826x (引脚1悬空):

HSDC077  : 引脚28、29、30、31通过2.49K 电阻器被拉低、即使 SNLS647E 的表9-7显示引脚28-30是默认值0也是如此。  是否需要下拉电阻器?

2. 对于引脚31、2.49K 是否足够强?   如果电压必须低于0.6V (低电平自举阈值:3V3,SNLS647E 的第14页),如果上拉电阻可以低至7.5K (第15页),它应该是1.5K 吗?

3. 如果引脚14被上拉(2.49K?  4.7K 将提供2.0V 电压、高于1.3V 阈值)、如果引脚14被上拉(4.7K?)、请确认引脚19将是50MHz 参考时钟输出 为了选择 RMII MAC 模式并且引脚22保持悬空(对于 RMII 主控模式、缺省= 0)。     如果在 SNLS647E 的第34页中解释了设置 RMII 主模式(至少包括 PHY 上的引脚编号)、这将非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 澄清引脚 XI 和 XO 上的电容:

    1pF 还是5pF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inderjit、

    请在下面找到我的回答:

    1. 不需要、在这种情况  下、下拉电阻不是"必要的"、但它们确实提供了额外的确认层、以确保引脚处于所需状态。
    2. 是的、正确、应为1.5千欧。 我们目前正在更新数据表、以便在下一个修订版本中反映此更改
    3. 您仍然正确、我同意、下面是一个常见问题解答、有望帮助您正确设置器件。
      1. https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133735/faq-dp83826e-in-enhanced-mode-how-does-dp83826-strapping-work
    4. XI/XO 具有1pF 的寄生电容、而所有其他 GPIO 引脚具有5pF 的寄生电容。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    5、 晶体是否需要串联电阻器?  建议在 SNLA290的第3.9节中使用、但在原理图 HSDC077中设置为0r。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inderjit、

    晶体的电阻器用于限制晶体被过驱动。 简而言之、保持下去不会有任何伤害。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题: 晶体在-40°C 至+85°C 的温度范围内启动或运行时、功率水平降低是否存在任何问题?

    另外、希望最后一个问题:

    6。 CEXT 在数据表(SNLS647E)中指定为2nF、但在原理图(HSDC077)中指定为0.1uF。  哪个值是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inderjit、

    请咨询晶体供应商、100欧姆电阻器应该可以

    6.  

    相信数据表、感谢您指出这种差异。

    此致、  

    -Alvaro