This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867 MDC 下拉电阻范围/MDC 时钟波形

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133527/dp83867is-dp83867-mdc-pull-down-resistor-range-mdc-clock-waveform

器件型号:DP83867IS
主题中讨论的其他器件:TXS0102

您好!

我正在设计中使用 TI DP83867 phy 器件。  

SOC 的 MDIO 接口与  TI DP83867 Phy 相连、其中 TI TXS0102器件位于两者之间。

在 PHY 器件的 MDC 上(在 TXS0102之后)、我们观察 MDC 时钟从低电平变为高电平后的下降波形、我们知道这是由于 DP83867器件中 MDC 引脚上的内部下拉电阻造成的。

我对这种接口有一些疑问:

   MDC 上的内部下拉电阻规格是多少?  

  • 这是为了了解下降波形将下降到哪个级别。

2.   目前我假设 MDC 时钟由低电平变为高电平后的下降波形不是问题、因为 MDIO 数据是在 MDC 的上升沿采样的。

作为参考、我已将时钟波形" TXS0102_MDC_A_Output_DroopingWaveform.jpg"。

  • 请告知此波形是否会导致问题/违反任何 DP83867 MDC 输入规格。

谢谢

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    数据表未明确说明 MDC 的内部下拉电阻值。 下面是8.5编程部分的屏幕截图。 它表示自举引脚的内部下拉电阻为9kOhm。 MDC 不是自举引脚、但在这种情况下它确实共享相同的内部 PD 值。

    波形中的下降看起来很奇怪。 您共享的屏幕截图看起来不错、但请使用所有其他引脚验证这一点、并确保它符合第7.5节"电气特性"中的 VIH/VIL 规格

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alvaro 的回复。

    MDC 波形的下降是因为我在 MDC/MDIO 接口上使用 TI TXS0102接口器件。

    TXS0102具有10k Ω 的内部上拉电阻、而 DP83867具有内部下拉电阻(根据您的更新、为9k Ω+/-25%)

    假设分压器为10kohm 和9kohm、MDC 上的稳态值应为1.56V。 但是、我们观察到2.3V 的稳态值、这使我怀疑 DP83867 MDC 引脚上的内部下拉电阻不是9k Ω、而是20k Ω 范围内的值。

    • 您能否根据此观察结果与工程团队交叉检查此内部下拉值?

    关于检查 其他引脚的 VIH 和 VIL 值、我已经检查了 MDIO 的波形、波形是干净的(无下降波形)。 我的理解是 MDIO 不存在下降波形 、因为 DP83867MDIO 引脚上没有内部下拉电阻。

    • 对于 MDC 波形、上升沿 (用于对 MDIO 数据进行采样)是干净的。 MDC 下降沿上的压降是否会导致任何问题(即使压降低于1.7V 的 VIH)? 我认为 MDC 的下降沿不用于对任何数据进行采样、因此压降不应成为问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    MDC PD 电阻已交叉检查并确认为9k 欧姆。

    线路应由 MCU 驱动、在本例中为 TXS0102电平转换器。   

    我认为问题不在于 PHY、而是在于电平转换器。

    MCU -> TXS0102 -> MDC 线路 -> PHY

    此致、

    -Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Alvaro。 感谢您确认下拉电阻器值  

    • 对于 MDC 波形、上升沿 (用于对 MDIO 数据进行采样)是干净的。 MDC 下降沿上的压降是否会导致任何问题(即使压降低于1.7V 的 VIH)?
    • 我认为 MDC 的下降沿不用于对任何数据进行采样、因此压降不应成为问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    我不确定、但如果它超出规格范围、则无法保证器件性能。  

    此致、

    -Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alvaro 的更新。

    最后一个问题是:

    •  DP83867IS 数据表第7.5节中的 VIH 规格是否适用于 MDC 波形的下降沿?

    我认为 MDC 的下降沿不用于对任何数据进行采样、因此压降不应成为问题?

    能否与工程团队一起检查这一点?

    谢谢

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    正确、VIH 规格不适用于 MDC 的下降沿。

    对于下降沿、应考虑 VIL、即信号应低于 VIL 规格、以将其视为"0"  

    此致、

    Alvaro