This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320数据表的修订版

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135029/tusb7320-revision-of-tusb7320-data-sheet

器件型号:TUSB7320

请告诉我 TUSB7320数据表的修订版(Rev.M→Rev.N)。

更改了 VDD11电源精度。

1.1V±10%=>1.1V−5%/+10%

请告诉我们背景。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某些客户退货在1V 测试期间失败、我们拧紧了规格。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。