This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:YPrPb 至 YCrCb 4:4:4

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135616/tvp7002-yprpb-to-ycrcb-4-4-4

器件型号:TVP7002

您好!

 一位客户使用了 TVP7002、YPbPr 输入和 YCrCb4:4:4输出、他只 使用了 Y 输出、但显示屏为绿色和粉色、而不是黑白显示、为什么? 如何配置?  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    很抱歉、我们在 E2E 论坛上不再为该器件提供任何支持。  您可以在 E2E 论坛中搜索以前讨论的存档帖子、这些帖子可能有助于解决您的问题。 很抱歉缺少指导。