This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:用于 Windows 10 - 64位操作系统的引导加载程序驱动程序

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134865/tusb9261-boot-loader-driver-for-windows-10---64-bit-operating-system

器件型号:TUSB9261

我遇到与此主题相同的问题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692901/tusb9261-tusb9261-boot-loader-driver-for-windows-10---64-bit-operating-system

我没有获取随 TUSB926x Flash Burner 软件一起安装的引导加载程序 USB 驱动程序。  版本2.10.0.0。  当我尝试手动安装它时,我收到一条错误消息,说明该驱动程序仅支持 x86。  在哪里可以找到此文件?

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们将对此进行研究、下周早些时候我们将再见。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否收到驱动程序 未经过数字签名的警告消息?

    您能否尝试禁用 Microsoft 数字签名实施并查看它是否解决了问题、 https://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有得到任何警告或提示。  我还以 admin 身份卸载并重新安装了。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以尝试禁用数字签名实施并查看它是否可以解决问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以 admin 身份运行命令时出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     当计算机在 Windows 加载之前启动时、您是否可以通过按键盘上的 F10或 Del (或 F12–此键因每台 PC 而异)进入 UEFI BIOS。 进入 BIOS 后、查找禁用安全启动的选项。 禁用后保存设置。 然后、您将能够禁用驱动程序签名实施。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过使用另一台禁用了安全启动的 win10 x64 PC 来通过它。   

    感谢你的帮助。

    标记