This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159应用程序查询

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134949/sn65dp159-sn65dp159-application-query

器件型号:SN65DP159

问题1: SN65DP159RSB 是否支持 DP 信号输入? 如果是、请告诉我 SN65DP159RSB DP 输入的引脚定义?

问题2:  SN65DP159RSZ 是否支持 DP 信号输入? 如果是、请告诉我 SN65DP159RSZ 的 DP 输入的引脚定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinde、

    是的、两种封装都支持 DP 输入。 引脚定义可在数据表的"6引脚配置和功能"部分找到。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     数据表的第6节仅介绍了 HDMI 接口的引脚定义。 对于 DP 接口的引脚定义、中未对其进行说明。

    它需要 TI 端提供 DP 接口的引脚定义。

    另外、我的设计中的 SoC 支持 DP1.4、DP 1.4是否可以向后兼容 DP1.1?

    请尽快确认并提供反馈。 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      数据表的第6节仅介绍了 HDMI 接口的引脚定义。 对于 DP 接口的引脚定义、中未对其进行说明。

    它需要 TI 端提供 DP 接口的引脚定义。

    另外、 我的设计中的 SoC 支持 DP1ver1.4、DP ver1.4是否可以向后兼容 DP ver1.1?

    请尽快确认并提供反馈。  非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinde、

    对于 DP TX 应用、您可以在数据表的第10节中看到一些示例。

    DP 1.4电缆向后兼容 DP 1.1。 您可以访问 VESA 的网站以了解有关 DP 标准的更多信息。

    但是、DP159是 DP++器件、而不是 DP 器件。 您是否打算将此器件用于 DP++或 DP1.4?

    如果此响应解决了您的问题、请单击此主题上的"此解决了我的问题"按钮。

    谢谢、

    扎赫