This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:TMUXHS221改进

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131500/ts3usb221-tmuxhs221-improvement

器件型号:TS3USB221
Thread 中讨论的其他器件: TMUXHS221

大家好、

我是否可以知道 TS3USB221到 TMUXHS221有哪些改进或不同,

如果可以、请向我发送比较表、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUXHS221 与某些竞争对手的器件引脚相同、但具有更高的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我不明白。

    USB 2.0 带宽根本没有变化(480Mbps)、为什么带宽会更高?

    您能详细说明一下区别吗? 比如插入损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BW 是3dB 插入损耗所在的频率。

    一些客户可能需要在 USB2和一些其他信号之间切换、需要稍高的带宽、1GHz 或 2GHz。

    此致

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    以 I3C 为例, 我认为两个设备都可以支持 I3C,对吧?

    I3C 仅比 Type-C SBU 频率低12.5MHz

    您能告诉我 TMUXHS221的 RTM 日期是什么时候? 电子邮件很好

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它应该起作用。

    RTM 大约在12月底、但您现在可以订购样片。

    谢谢

    Brian