This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:IC 问题

Guru**** 2782865 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134728/pcf8574-ic-issues

部件号:PCF8574

我正在使用 PCF8574连接外部开关。 实际上、开关通过导线远离器件连接。

如果导线长度低于25英尺、则表明交换机在 PCF8574上工作正常。无问题

但是如果电线长度超过25英尺(不知道电缆的确切长度),则开关功能不工作,并且 PCF8574发热。

请告诉我任何解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想电缆的电阻过高。 您能测量它吗? 您的电路是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复@ Clemens ladisch。  实际上、PCF8574配置为输入。 我已使用 PCF8574连接八个交换机。 我已连接该电路以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    开关和电缆的另一侧连接了什么负载? 它是某种上拉电阻器、还是直接连接到某个 Vcc/GND? 原理图左侧显示了10k 上拉电阻器、这是正确的吗?  

    您能否在连接到长度超过25英尺的电缆时出现故障的引脚上放置一个示波器?  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、开关接地和 PCF8574 IC 的一个引脚。

    2. pcf9574的每个引脚都被10k 拉高。

    3.低于25英尺的电缆上升和下降正常发生。

    4.在25英尺电缆以上, 从上升到下降只发生一次,有时是随机发生2、3次。 但是在释放开关后、引脚未返回到上升位置。 (这应该是由于10k 上拉电阻造成的)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能显示这些波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有、我使用万用表来检查3.3V 或0v  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压保持在3.3V 或0V、而不是某个中间值? 如果是、则这听起来像是有缺陷的电线或焊接问题。

    您能否在开关本身检查它是否正确切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导线和焊接没有问题。

    开关工作正常。

    加电后、开关工作1或2次、我通过 SCL、sda 获取数据。

    然后 PCF8574卡死并缓慢开始加热。 同样、我需要切断电源并重新插入电源、然后 PCF8574开始工作几分钟、可能是按下开关1或2次。 同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少有一些问题是由上拉电阻器引起的;它们不得超过 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否 在8574的 GPIO 引脚上放置示波器探头并尝试捕获错误波形?  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了5V 上拉电阻器、但 VCC 为3.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电阻必须达到3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它适用于5V 上拉和25英尺以下的导线长度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但超过建议的工作条件甚至绝对最大额定值都不能保证器件能够正常工作、甚至不会损坏。

    请显示输入引脚处的波形。