This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS 至单端信号

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS19, SN65LVDS2, SN65LVDS18, SN65LVDS4, SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135031/lvds-to-single-ended-signal

主题中讨论的其他器件:SN65LVDS19SN65LVDS2SN65LVDS18SN65LVDS4SN65LVDS1

您好!

我想将 LVDS 信号的正端口转换为单端信号。

您对此类应用有什么建议吗?

LVDS

 共模电压:1.2V

 -Vpp:0.6V

 -目标频率:1GHz

单个信号

 -高电压:0.6V

 -低电压:0V

 -目标频率:1GHz

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jongwoo,

    这与 以下类似:LVDS 中继器1x 输入/2x 输出吗? 如果是、      请参阅 SN65LVDS1 (1个单端输入、2个差分输出)、SN65LVDS2 / SN65LVDS4 (2个输入、1个输出)、SN65LVDS18 (1个单端输入、2个差分输出)和 SN65LVDS19 (2个输入、2个输出)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    SN65LVDS2/SN65LVDS4似乎与我的应用类似。

    但是 、我的应用中的信号速率为1Gbps。

    我认为您的建议运行速率高达500Mbps。

    您是否有适合更快速度(1Gbps)的其他建议?

    谢谢、

    Jongwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多器件可实现1Gbps 的速率、但所有器件都具有差分输出(即 Vlow 高于0V)。

    通常、此类高速不会与单端信号一起使用。 您到底需要这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道我要做的是非常不寻常的事情。

    总之、是否有任何部件可将 LVDS (1Gbps)转换为单端?

    谢谢、

    Jongwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道我要做的是非常不寻常的事情。

    总之、是否有任何部件可将 LVDS (1Gbps)转换为单端?

    谢谢、

    Jongwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、没有1Gbps LVDS 接收器。

    您不能说出实际的问题是什么? 可能可以执行类似使用0.3V 偏置电压进行交流耦合的操作。