This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:多个 PCF8574问题

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135097/pcf8574-multiple-pcf8574-problem

部件号:PCF8574

我使用两个 pcf9574。 一个 IC 配置为输入、另一个 IC 配置为输出。

但有时会在两个 IC 之间发生冲突。

 您能否为多个 IC 接口提供任何参考原理图?

请告诉我任何解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "冲突"到底意味着什么? 有 I²C 问题吗? 您是否将两个器件的 I/O 引脚连接在一起?

    请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个 IC 充当输入、另一个 IC 充当输出。

    如果按下一个 PCF8574上的任何按钮、输出 PCF8574中的随机引脚将受到干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    我仍然不确定您描述的是什么问题、您是否可以通过某种方式来展示您看到的内容以及您期望看到的内容?

    -Bobby