This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:ESD122 PCB 设计

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134948/esd122-esd122-pcb-design

器件型号:ESD122

您好 TI

我想用 ESD122替换 TPD1E05U06DPY。

设计如下所示的 PCB 是否最佳?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    很难判断这是否是最佳布局、因为该图像非常放大、如果您可以提供更缩小的图像、我可以提供更好的反馈。

    最佳放置方式是尽可能靠近 ESD 源或连接器。

    确保未受保护的电路不靠近 ESD 源和 ESD 二极管之间的走线、以最大限度地降低 EMI。

    TVS 接地引脚应连接到同一层接地层、该接地层与紧邻层上的另一个接地层耦合。 这些接地平面应与过孔拼接在一起、其中一个过孔紧邻 TVS 的接地引脚。 下面是一个示例:

    有关   更多详细信息、请参阅我们的 ESD 封装和布局指南。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian


    感谢您的回答。

    我对使用 ESD122时的 TVS GND 连接很好奇。
    最好通过在信号线路(例如 USB SS)之间插入一个 GND 过孔来连接 GND 吗?

    是否有方法可以更强地连接 GND?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    [引用 userid="470908" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134948/esd122-esd122-pcb-design/4213308 #4213308"]
    最好通过在信号线(例如 USB SS)之间插入一个 GND 过孔来连接 GND 吗?[/quot]

    您希望避免 ESD 源和 TVS IO 引脚之间出现过孔。

    连接 TVS GND 的最佳方法如我第一次答复中的图像所示。 您需要将 TVS GND 引脚连接到同一层 GND 平面、然后使用通孔连接到相邻的内部 GND 平面。

    使用接地的机箱螺钉连接 PCB 接地、并将其放置在 TVS 和 ESD 源附近作为连接器接地屏蔽。

    此外、使用具有大直径和大钻孔的通孔来降低阻抗。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian


    感谢您的回答。

    我理解您发送的文档。
    但是、对于 ESD122、我认为由于数据线左右通过、因此无法连接到同一平面上的 GND。

    q)  

    1. 除了在数据线路之间放置 GND 过孔之外、还有其他方法吗?

    2.如 下图所示、是否可以将 GND 过孔置于 ESD122下方?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yongki、

    [引用 userid="470908" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134948/esd122-esd122-pcb-design/4214678 #4214678]2. 如 下图所示、是否可以将 GND 过孔置于 ESD122下方?[/QUERP]

    我会将过孔放置在 GND 引脚上或 GND 引脚的左侧、在该引脚上布线连接到系统的其余部分、而不是 ESD 源/连接器之间的一侧。 (我假设右侧的迹线连接到 ESD 源)。

    我还建议在 GND 引脚和过孔之间使用较粗的走线、或将过孔放置在 GND 焊盘上。  

    然后、您应将此过孔连接到内部相邻接地层、以将接地漂移保持在最小值。  

    [引用 userid="470908" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134948/esd122-esd122-pcb-design/4214678 #4214678]1.  除了在数据线路之间放置 GND 过孔之外、还有其他方法吗?

    这将是使用此封装的最佳方法、在这种情况下、没有其他可行的方法可以使用过孔来连接 GND。  

    此致、

    Sebastian