This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:在 TFP401A、TFP401A-Q1和 TFP401A-EP 之间的电气规格和引脚排列相同

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A-Q1, TFP401A-EP, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135873/tfp401a-q1-is-electrical-spec-and-pinout-the-same-between-tfp401a-tfp401a-q1-and-tfp401a-ep

器件型号:TFP401A-Q1
主题中讨论的其他器件: TFP401A-EPTFP401A

大家好、  

客户需要更宽的温度范围、因此考虑  TFP401A-Q1和 TFP401A-EP、而不是  TFP401A。

我认为是这样,但我想再次确认 ,TFP401A、 TFP401A-Q1和 TFP401A-EP 之间的电气规格和引脚是否正确?  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo

    引脚排列相同、但三个器件的电气规格略有不同。

    谢谢

    David