This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:电路原理图回顾和 REFCLK 引脚的一些问题

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135795/sn65dsi84-schematic-review-and-some-questions-of-refclk-pin

器件型号:SN65DSI84

LVDS 时钟可由 DSI 通道 A 时钟或外部参考时钟源提供。

所选面板的 LVDS 频率如下、

我们使用 I2C 接口 选择参考时钟源、并 使用4.7k Ω 下拉电阻器端接至 GND。  REFCLK 引脚是否会参考我们的面板 LVDS 时钟71.2MHz?

此外、如果我们使用外部 OSC 38.4MHz、我们是否需要注意任何事项?

原理图如下所示、请帮助检查。

非常感谢。