This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043:USB3.0下行 LTE 模块连接

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134851/tusb8043-usb3-0-downstream-lte-module-interfacing

器件型号:TUSB8043
主题中讨论的其他器件:TUSB8044AEVM

大家好、

我们在设计中使用了 USB 集线器控制器(TUSB8043RGCT)。 根据该设计、我们已将上行连接到主机处理器、将下行连接(USB 3.0)端口1连接到 LTE 模块、并将下行连接(USB 3.0)端口2连接到 Type C。当我们测试 LTE 模块(端口1)时、它会失败3次(共10次)。 因此、我们决定在以下列出的条件下测试 LTE 模块:

1.    我们在开发套件中测试了 LTE 模块以重现问题、但我们看不到 LTE 模块的问题。

2.     在没有集线器控制器且 USB 3.0直接连接到主机处理器的另一个主板上测试 LTE 模块时,我们也没有遇到任何问题。

您能帮助我们找出根本原因并解决问题吗?

 

下面是供您参考的故障日志。

[333.219668]  选项1 ttyUSB0:USB_WWAN_indat_callback:重新提交模板失败。 (-2)
[333.219850]  选项1 ttyUSB0:USB_WWAN_indat_callback:重新提交模板失败。 (-2)
[333.220000]  选项1 ttyUSB0:USB_WWAN_indat_callback:重新提交模板失败。 (-2)
[333.233300]  选项1 ttyUSB0:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在已从 ttyUSB0断开
[3332335]  选项2-3.1:1.0:器件已断开连接
[333.223474]  option1 ttyUSB1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在已从 ttyUSB1断开
[333.235500]  选项2-3.1:1.1:器件已断开连接
[333.224240]  选项1 ttyUSB2:USB_WWAN_indat_callback:重新提交模板失败。 (-2)
[333.224424]  选项1 ttyUSB2:USB_WWAN_indat_callback:重新提交模板失败。 (-2)
[333.224569]  选项1 ttyUSB2:USB_WWAN_indat_callback:重新提交模板失败。 (-2)
[333.227969]  选项1 ttyUSB2:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在已从 ttyUSB2断开
[333.228023]  选项2-3.1:1.2:器件已断开连接
[333.228874]  选项1 ttyUSB3:USB_WWAN_indat_callback:重新提交模板失败。 (-2)
[333.229044]  选项1 ttyUSB3:USB_WWAN_indat_callback:重新提交模板失败。 (-2)
[333.229199]  选项1 ttyUSB3:USB_WWAN_indat_callback:重新提交模板失败。 (-2)
[333.230722]  选项1 ttyUSB3:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在已从 ttyUSB3断开
[333.230750]  选项2-3.1:1.3:器件已断开连接
[333.231916]  USB 2-3.1:禁用器件启动的 U1失败。
[333.233203]  USB 2-3.1:禁用器件启动的 U2失败。
[333.234481]  CDC_mbim 2-3.1:1.4 wwan0:注销'CDC_mbim' USB-361000.xhci-3.1、CDC MBIM
[333.305762]  USB 2-3.1:为器件启动的 U1设置 SEL 失败。
[333.307035]  USB 2-3.1:为器件启动的 U2设置 SEL 失败。
[333.634823]  USB 2-3.1:使用 Tegra-xusb 重置超高速 USB 器件编号3
[333.661288]  选项2-3.1:1.0:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
[333.661547]  USB 2-3.1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现在连接到 ttyUSB0
[333.661609]  选项2-3.1:1.1:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
[333.661866]  USB 2-3.1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现已连接至 ttyUSB1
[333.661916]  选项2-3.1:1.2:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
[333.663357]  USB 2-3.1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现已连接至 ttyUSB2
[333.663427]  选项2-3.1:1.3:检测到 GSM 调制解调器(1端口)转换器
[333.663620]  USB 2-3.1:GSM 调制解调器(1端口)转换器现已连接至 ttyUSB3
[333.687379]  CDC_mbim 2-3.1:1.4:CDC-wdm0:USB WDM 设备
[333.688313]  CDC_mbim 2-3.1:1.4 wwan0:在 USB-361000.xhci-3.1、CDC MBIM、6e:6B:E2:fc:58:16处注册'CDC_mbim'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    说到开发套件、您是指我们的集线器 EVM 吗? 如果未显示 LTE 模块的问题、您是否比较了两种设计之间的原理图?

    您是否还可以共享您的设计原理图? 集线器本身是否被识别?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:


    感谢您的快速响应。

    我们已经使用 LTE 模块开发套件进行了测试、但尚未使用 TI 集线器 EVM (TUSB8044AEVM)。 我们的电路板具有与 TI 集线器 EVM 相同的原理图。
    此外、我们还观察到、无论问题如何、都可以通过 USB3.0检测和枚举 LTE 模块。 在问题发生期间、在数据传输中途、一些有效负载丢失、LTE 模块断开并重新连接。 我们在10个案例中的3个案例中观察到这一点。 请提供您对这方面的想法。 请查找随附的原理图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.连接到集线器下行端口的 LTE 模块是否在 USB_Hub1/2_RX_P/N 上具有交流耦合电容?

    2.您是否在集线器下行端口上完成了信号完整性测试?

    3.您是否有机会与我分享布局以供审核?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LTE 模块内部有一个耦合电容器。
    2.我们没有做到信号完整性。
    3.我需要与我的团队核实是否共享布局文件。 我将进行检查和更新、同时您能帮我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 USB 协议分析器来捕获集线器和 LED 模块之间的 USB 流量?  

    我的问题2和3是相关的、我正在尝试查看是否存在导致数据有效载荷丢失的 USB 信号完整性问题。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否共享您的个人邮件 ID、以便我们共享板级配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否接受我的友谊请求、以便您可以通过私人邮件向我发送布局文件?

    谢谢

    David