This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:不使用 TC-10时、INH 引脚能否保持悬空?

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC812S-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135748/dp83tc812s-q1-can-inh-pin-be-left-floating-when-tc-10-is-not-used

器件型号:DP83TC812S-Q1

尊敬的 TI 朋友

对于 DP83TC812S-Q1、不使用 TC-10时 INH 引脚能否保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 TC10未被使用时、INH 可保持悬空。

    --
    此致、
    Gokul。