This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:请帮助查看 TUSB2E22YCGR 原理图

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135345/tusb2e22-please-help-review-tusb2e22ycgr-schematic

器件型号:TUSB2E22

您好、先生:

请查找随附的是 USB2.0中继器原理图 PDF 文件。  

请帮助查看 TUSB2E22YCGR 原理图并进行修改。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../arata_5F00_poc_5F00_sa_5F00_20220919_5F00_TUSB2E22YCGR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看原理图、 并将在24小时内完成。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是完成的审核:

    TUSB2E22评论(U3501)

    高速差分 I/O

    eD0/ED1:好的

    DA/DB:好的

     

    控制

    RESETB: 好的、1K 上拉至1.8V。  开漏控制。

    交叉: 好的、直接接地、低电平。

    RSVD1:正常、1K 至1.8V、高电平。

    RSVD2:正常、1K 至1.8V、高电平。

    RSVD3:正常、悬空。

    EQ0: 正常、10K 至 GND、低电平。

    EQ1: 正常、10K 至 GND、低电平。

     

    电源

    VDD3V3:好的、每个引脚上的去耦电容为0.1uF。

    VDD1V8:好的、每个引脚上的去耦电容为0.1uF。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus:

    感谢你的答复。