This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:传播延迟与温度间的关系图

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134423/ds90lv012a-propagation-delay-vs-temperature-plot

器件型号:DS90LV012A

大家好、  

我正在寻找 DS90LV012A 传播延迟与温度间的关系的特定图。  在整个温度范围内都给出了一般传播延迟特性、但拥有更具体的数据将是非常优先的选择。  

此致、

Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

     您感兴趣的-40至85摄氏度之外是否有任何特定温度?  

    请注意 、在针对温度的正常建议运行条件下、由于设置的传播延迟在1ns 至3.5ns 范围内。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    DS90LV012A 的正常运行条件良好。 感谢您对此的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    您能否说明1ns 至3.5ns 的指定传播延迟是否不符合正常工作条件下的要求? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果延迟与温度之间的关系遵循非线性行为、问题就在于此。 如果是非线性的、那么我想用图形来查看延迟与温度之间的关系。 我认为1ns 至3.5ns 的传播延迟在这里是可以接受的、但这些数字与温度之间需要更多的粒度。  

    或传播延迟的 ps/degC 系数(如果可用)。

    此致、

    Filipe Rubinstein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Filipe、

    我知道。

    遗憾的是、我们目前拥有的是数据表中包含的内容、谢谢。

    此致、

    Michael。