This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:器件无法正常工作。 HUBCFG 始终为低电平。

Guru**** 2545320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134461/tusb2077a-device-is-not-working-hubcfg-is-always-low

器件型号:TUSB2077A

目前、似乎我已经按照应用和 EVM 完成了所有工作、但我无法使 HUBCFG 状态变为高电平。 此外、它无法正常工作:主机未将其视为器件。

 

它是自供电配置(与数据表的第16页一样)。 在我从 DP0上拉电阻中移除1.5k Ω 之前、所有状态端口都关闭、然后 PORTDIS 保持高电平。

 

我尝试用3.3V 重置 RST#并且时钟始终运行,但它不起作用。 SUSPND 引脚为低电平、所有指示都会导致正常运行。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户能否将原理图发送给我们进行审查?

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我在电子邮件中找到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DS 端口、DP/DM 上都需要15k 下拉电阻、还需要 VBUS swickh 来控制 DS 端口 Vbus。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 好的、在引脚说明中不清楚、但是数据表的第16页显示了15k Ω 电阻器。 我仅使用5个端口、我是否需要将这些电阻器放置在所有 DS 上或仅放置在我使用的 DS 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我的主要问题是。 1.5k Ω DP0上拉电阻如何? 如果我与 USB 主机控制器(如 USB3320)建立永久连接、还需要它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP0上拉仍然需要该值。

    本基本 USB FS 原理图检查

     

    • 上行(主机端)端口 DP 上的1.5K 上拉电阻器
    • 下游(面向器件)端口的 DP / DM 上具有15K 下拉电阻器
    • 还建议在上游和下游端口的 DP 和 DM 上使用30 Ω 串联端接和22pF 电容器、其中22pF 最靠近集线器器件引脚。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 DP0在主机器件内部上被上拉、因此当我移除电路板上的1.5k Ω 电阻时、PORTDIS 逻辑为高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是控制了到一个不同 OTG 器件的连接、我没有更改原理图上的任何内容、它工作正常、所有状态为高电平(SUSPND 除外)。 令 人困惑的是、我没有15k PD DS、但 DS 器件仍可被识别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    幸运的是 、如果下游端口上没有15k PD、您将遇到互操作性问题。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我需要在所有端口上使用 PD、还是仅需要我计划使用的端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅计划使用的端口。

    谢谢

    Brian