This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1501:带 SFP 的 TLK1501

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134305/tlk1501-tlk1501-with-sfp

器件型号:TLK1501

您好:

 我的主板有两个 tlk1521和 SFP 光纤通道,频率为50MHz,当我使用两个 tlk1521的绞线进行测试时(无 SFP),锁定信号正常,RX 时钟可以恒定锁定50MHz 时钟,  我可以接收我发送的数据,当我使用 SFP 时,RX 时钟 不能锁定信号,RXD、TXD 甚至有一些数据 ,甚至没有数据 发送,实际上我也尝试使用 TLK1501,似乎有相同的结果。  我的问题如下:

   i> TLK1521是否需要特殊 SFP,如 SerDes SFP。 如果是,您能否推荐 Avago SFP 型号  

   II>如果没有特殊 SFP,问题是什么?

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供方框图或原理图来帮助我们更好地了解您的系统?

    使用双绞线和 SFP 时、您的信号源是什么?  您要发送哪种类型的数据模式?  您是否测量过两种情况下眼图均达到 DINRX?  在这两种情况下、信号交流耦合了吗?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      Miller,感谢您快速回答  

    请参见下图。

      当我使用光学 SFP 连接两个 PCB 时,即使4通道通信模型不工作,仍然发现 RX_CLOCK 无法正确锁定。此外 ,tlk1521 RX 端也可以测量一些未使用的信号。

    当我使用两根绞线连接每个 TLK1521,时、这意味着一根绞线连接一根 tlk1521 DOUTTXP 和 DOUTTXN 以及另一根 tlk1521 DINRXP 和 DINRXN。 另一根绞线  连接了一个 tlk1521 DINRXP 和 DINRXN 以及另一个 tlk1521 DOUTTXP 和 DOUTTXN。两个 PCB 都工作正常,RX_CLOCK 锁定发送频率,4通道通信工作良好。

    因此,我怀疑 SFP 问题,我更换了几个不同的 SFP,似乎没有改进。 据我所知,普通 SFP 在指定频率下将作为 Eiethernet 模式或 SGMII 模式工作。可能 我需要某种支持 Serdes 模式的 SFP。

    您是否愿意给我建议,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 SFP 模块的额定速率为1.25 Gbps、而您尝试使用50 MHz 时钟以1.00 Gbps 的速率传输数据。  对于1.25Gbps、我将尝试62.5MHz 时钟。

    除此之外、双绞线和 SFP 之间的其他差异是信号完整性和交流耦合。  通过 SFP 传输的信号将进行交流耦合。  您可能会尝试在双绞线测试中添加交流耦合电容器、以了解这种情况的表现。  我还建议比较双绞线和 SFP 之间的眼图。

    另一个想法:您是否尝试过无源 DAC SFP 电缆?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      Miller,谢谢你的快速回答,实际上,我尝试了50MHz 和62.5MHz 晶体,结果似乎是一样的,我可以解释 如下更多的细节:

      步骤1:我使用两根绞线将两块板连接到4 0欧姆 resistor.it 工作正常,通信正常,锁定正常。  

     步骤2:更改了4 0欧姆电阻100nF 电容器,两个电路板都无法工作,无法锁定,也有随机错误。 。

    我知道,tlk1521具有内部电阻配置

    对我来说出了什么问题。  

    此外,如果使用 tlk1501,如何配置输入和输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLK1501需要外部终端电阻器。  您是否根据下图实施了这些功能?  您是否使用50欧姆端接电阻器?

    另请将交流耦合电容器放置在靠近接收器的位置、如图16所示。

    谢谢、
    Drew