This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:将 Devkit 与10G-EXPANSION-EVM 配合使用以执行显示端口交替模式

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015177/tps65987evm-using-the-devkit-with-the-10g-expansion-evm-to-do-display-port-alt-mode

器件型号:TPS65987EVM
主题中讨论的其他器件:10G-EXPANSION-EVMTPS65987TUSB1064

我正在尝试配置  TPS65987、以便 EVM 能够提供 VBUS 并成为 DRP 端口。  器件插入后、默认情况下会启动 至 UFP。 使用 10G-EXPANSION-EVM、我想通过 USB 将器件置于交替模式。 我尝试连接的设备是 Samsung S9。 借助 S9、我已经通过 现成的解决方案展示了这一功能。 当我将其插入 Devkit 时、手机开始充电、并使 USB2设备连接到手机。 EVM 上的 LED 指示 DP 和 USB3处于活动状态、 当我翻转电缆时、翻转 LED 将亮起。 我没有将 USB 3或显示端口输出到显示器。 我已经连接了配置项目、在启动后、但在连接电话之前、我将其闪存到 RAM 中。 另外还随附了设置的图像。 手机连接后、还会连接 DevKit 中的调试寄存器。

我使用此开发套件和 10G-EXPANSION-EVM 创建了定制解决方案。 在具有相同配置的自定义解决方案上、我会遇到相同的症状、但我可以让 USB3器件连接到手机。 但我不会通过显示端口信号

我怀疑  10G-EXPANSION-EVM 发生了一些故障、但不会发出任何信号、但我已验证电路板已通电、电流消耗看起来正常。 我想知道 是否有任何关于我可以做些什么来调试这个问题的建议、或者是否有配置文件问题

10G-EXPANSION-EVMoverall devkit setupe2e.ti.com/.../TPS65987EVM_5F00_setup.pjt.e2e.ti.com/.../debug_5F00_snap.zipclose up

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到发生了 HPD。 扩展板的 HPD 引脚连接到 HPD 的 GPIO3。 如果由于某种原因、HPD 未切换、则您将无法看到 HPD 注意消息转至电话、电话将无法看到显示屏已连接。

     如果显示器发出 HPD 信号、则 HPD_LED (D2_Ba)应亮起。

    如果未发生这种情况、则显示器未发送 HPD 或扩展板损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未连接显示器时、连接器处的 HPD 为2.75V。 当我连接监控器时、引脚会降至2.5V。 听起来好像电路板已损坏。 在定制板上、未连接时信号从0v 变为连接时的3.2V。 连接的是调试寄存器、DP 状态 TX 状态显示为高电平。 您还建议执行哪些其他调试步骤?  

    e2e.ti.com/.../debug_5F00_snap_5F00_custom_5F00_board.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您这次提供的状态机跟踪是空的、您能否再次捕获它? 或者、如果您有分析仪的 PD 跟踪、如 Totalphase、这将有助于检查是否发生了 HPD 消息交换。

    定制板是您测试 HPD 正确切换的另一个板、还是扩展板?

    假设消息交换良好,您可以做的其他事情是减小电缆的尺寸。 尝试使用较低的分辨率来查看是否存在信号完整性问题。 如果您有辅助分析器,则可以检查是否正在进行显示协商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、它显示的方式未知。 我拍摄了另一张快照、它看起来类似。 我也只是在插入了 PD 状态机后下载和复制了它、我得到了更多信息、但它似乎被这个未知消息淹没了、不确定问题是什么。  

    此定制板是一个完整板、具有 PD 控制器和具有显示端口和 type c 连接器的 USB 多路复用器。 它使用引导程序将无闪存引导程序设置为配置2、然后通过 i2c 对其进行微修补(未显示微修补程序)。 所附为原理图和原理图图像。 请注意、由于 ART 短缺(原理图上的 U1)、保护 IC 丢失并跳过。 HPD 似乎切换正确、 DP 状态 TX 状态显示为高电平。

    我可以考虑使用更短的电缆、目前没有任何更短的电缆。 我无法选择手机和电脑的分辨率(电脑已通过 C 型至 HDMI 交替模式适配器测试,证明电脑支持交替模式)没有检测到显示器。  

    您是否会推荐此 PD 分析器  

    https://www.totalphase.com/products/usb-power-delivery-analyzer/

    对于辅助分析仪、您建议使用什么。

    e2e.ti.com/.../PD-Test-PCB-w-ALT-MODE.pdf 

    e2e.ti.com/.../pd_5F00_state_5F00_machine_5F00_trace.txte2e.ti.com/.../debug_5F00_snap_5F00_custom_5F00_boardr3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个更好的记录、因此我认为 PD 部分看起来很好。 我知道 Ellysis 跟踪器可以执行 Aux、但也可能有一些更便宜的选项。 您可以执行的其他操作是从示波器或逻辑分析仪上捕获 SBU 线路。  

    您能否共享客户电路板的项目文件。 由于您使用 GPIO 控件来控制 TUSB1064、因此您可以监控这些控件以确保器件正常工作。 在此之后、最好联系 HSP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我尝试一下并得到 Ellysis。 所连接的是 SBU/AUX 线路的捕获。 蓝色和黄色信号为显示端口连接器侧、紫色绿色信号为 type c 连接器侧。 LVDS 的信号看起来很好。

    项目文件与我在开发套件上使用的文件相同。 我已经检查了 GPIO 控制、它们看起来工作正常。 当手机插入时、它们为高电平、向 USB 多路复用器指示 USB3和 DP 处于活动状态。  当电缆翻转时、翻转将正确反应。 通过多路复用器实现 USB3功能。

    e2e.ti.com/.../5706.TPS65987EVM_5F00_setup.pjt

    SBU signals

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想、现在是时候联系 HSSC 团队以获得多路复用器支持了。 我认为 PD 控制器正在执行它应该执行的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlson、

    您对此又有什么了解吗? 您是否需要 HSSC 团队的帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我需要获得 HSSC Tesm 的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlson:

    我将能够为多路复用器提供帮助。 多路复用器是通过 GPIO 还是 I2C 进行配置? 您能否分享您最近的结果? (即 USB 3工作、DP 不工作等)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik  

    提前感谢您的帮助。 多路复用器正在通过 GPIO 进行配置。 USB3工作正常、显示端口不工作。 正如我注意到信号正在通过多路复用器一样、辅助通道似乎正在工作。 正在检测 HPD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlson:

    测试期间、CTL0、CTL1和 FLIP 的状态是什么? 这些引脚应对应于 PD 控制器上的 GPIO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经验证了当器件被插入时、CTL0 CTL1映射为高电平3.3、以表示一个具有 USB3和 DP 的器件被连接。 翻转将以电缆方向跟踪、并在电缆翻转时翻转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 控制器是否还控制 DPEQx 引脚?  在测试过程中选择了什么 DPEQ 设置? 您使用的 DP 电缆的长度是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DPEQx 被硬置位。 请参阅随附的原理图。  DP 电缆的长度约为6英尺。

    在这个主题中、我还提到了我从 Devkit 开始。 我最终订购了一个新的子卡、现在我能够使显示端口正常工作、这使子卡发生了变化、但只有使用笔记本电脑才没有 USB 3。 S9电话无法执行或。

    e2e.ti.com/.../2262.PD-Test-PCB-w-ALT-MODE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 USB 端和 DP 端的 EQ 都是固定的、我认为您需要对 EQ 值进行一些调整。 如果 PD 控制器工作正常、则由于信号完整性问题、链路训练过程很可能会失败。 我建议移除 R20-25、R27-32以选择中间的 EQ 值。 然后使用一些较短的电缆。  如果可能、在 I2C 模式下、它的调试类型会更容易。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实现 I2C 会有点困难、但... 我们能够更改电阻器。 我们尝试了两种方法、一种是将它们移除、另一种是只放置上拉电阻器以获得最高增益。 在这两种情况下、一个 s9电话都不执行任何操作、另一个 s9的内部报告说请参阅附件。 此外、我们换用了一根6英寸 C 型电缆和一 根6英寸显示屏端口至 HDMI 电缆、没有任何变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否厌倦了在此设置中使用相同的 HDMI USB-C 适配器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 了 HDMI USB-C 适配器、工作正常、还使用了 Type c 扩展坞、该扩展坞使用交替模式连接到 HDMI 或 DisplayPort、这些扩展坞也工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlson:

    这是有道理的、TUSB1046只是一个信号调节器、而不是 DP 到 HDMI 协议转换器。 我怀疑您使用的 DP 转 HDMI 电缆完全是无源的。 由于 S9通过 USB-C 使用 HDMI、因此我们可以传递信号、但需要转换协议才能成功完成链路训练。 您可以调节 EQ 以延长板和电话之间或板与适配器/坞站之间的电缆长度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我验证了我测试的 Type C 集线站是使用具有 Tusb1064的 Cypress PD 控制器、然后连接到 MST 并作为显示端口输出。 该扩展坞可以与 S9电话配合使用、没有问题。 当手机连接时、即使是 DisplayPort 连接、也会显示 HDMI 已连接。 您能否仔细检查我的 PD 芯片项目设置。 我正在将同一项目用于 Devkit 和电路板。 使用相同的 PD 控制器和相同的 TUSB1064时、两者的设置相同。

    e2e.ti.com/.../8715.TPS65987EVM_5F00_setup.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来看看、然后回到您的问题。 您能否共享原理图、因为项目文件 I/O 配置已映射到原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所附为原理图。 此原理图源自  具有10G-EXPANSION-EVM 的 TPS65987EVM。 我已经在定制板和 EVM 上尝试过项目文件、但它们 都无法正常工作、如上所述。

    e2e.ti.com/.../4452.PD-Test-PCB-w-ALT-MODE.pdfe2e.ti.com/.../4682.TPS65987EVM_5F00_setup.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中的器件型号为  TPS65987DDKRSHR。 我认为这是错误吗? 它应该是 TPS65987DDH。

    我在上面也看不到 SPI 闪存。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我们使用 的是 TPS65987DDKRSHR、我们遇到了采购 问题 TPS65987DDH。 两者之间有很大差异吗? 扫描数据表后、我看不到问题。 此外、我们还在执行无刷 启动。 有一 个微控制器关闭页面将通过 I2C 对其进行补丁。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们今天在电话中进一步讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    会议注意到、TI -EVM 可与笔记本电脑配合使用、因此我们不会看到 TI-EVM FW/配置出现问题。 TI-EVM 针对 S9的问题仍然存在。 正如我们所指出的、Samsung S9/S10存在一个已知问题、即它们的行为不符合 USB-PD 规范。  

    Carlson 将尝试获取一个总相 PD 控制器来收集日志、以再次检查是否存在相同的问题。

    我还建议将支持的发送 PDO 更改为5V、不支持和 HV PDO、例如9V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我对总相位 PD 控制器进行了一些捕获。 请参阅随附的。 您将在 zip 5捕获中找到。

    S9 -> TPS 开发套件(不起作用)

    S9 -> HDMI 适配器( 工作)

    s9 -> Lenovo dock( 工作)

    笔记本电脑-> TPS 开发套件(工作)

    笔记本电脑-> Lenovo dock ( 工作)

     

    e2e.ti.com/.../pd_5F00_captures.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将审核这些内容并尽快提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    PD 控制似乎是在执行本应执行的操作。 有一个 DP 进入模式、配置等都很好。 在 HPD 变为高电平时、还有 DP 注意消息。 现在应该是应该进行的辅助培训。 我想知道这个问题是不是因为手机不能通过电缆和一组连接器驱动到显示器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    您对此有什么反馈吗? 听起来 Ghouse 更像是在考虑硬件问题。 我可以尝试重点介绍这一点。  请告诉我您的想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 所提供的日志不包括 DP AUX 通信、因此无法判断这是不是情况(或者可能我错过了吗?)。 不工作情况的 PD 日志看起来很干净。 要尝试的一件事是将转接驱动器设置为4通道 DP 模式。 通道数不匹配是另一个常见问题、除了信号完整性之外、它还可能导致链路变得不稳定。 将转接驱动器设置为4通道模式应防止转接驱动 器导致通道数不匹配问题。 您是否尝试过多个 EQ 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们更改了显示端口功能 (0x51)中的设置、首选多功能设置为关闭、现在 S9电话将传输显示数据。 但现在、我们的 USB 3数据无法正常工作。 笔记本电脑和 S21均可在多功能首选开关模式下工作。 我们的应用中需要多功能。 请告诉我您的想法。  

    我们在 Display 端口驱动器上尝试了不同的 EQ 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么建议吗? 这是否与 s9发现的问题类似  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlson:

    很抱歉耽误你的时间。 与 s9的通道数协商显然存在一些问题。 作为一项工作、需要尝试将 CAD_SNK 引脚连接到高电平、以便从 TUSB1046的角度保持所有 DP 信道处于活动状态、同时使多功能 首选为"on"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我们在 Devkit 和我们的设计上使用 TUSB1064。

    e2e.ti.com/.../6562.PD-Test-PCB-w-ALT-MODE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlson:

    抱歉、这在 TUSB1064上仍然可行、但 通过外部主机或 PD 控制器对寄存器0x13位7 (AUX_snoop_disable)进行 I2C 访问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    只是有机会研究一下这个问题。 因此、通过 i2c 执行操作有点麻烦。 我在数据表的第17页上找到了该注释。 基本上听起来就像我处于 GPIO 模式、然后禁用辅助监听。 因此、我认为这是不可能的、因为我处于 GPIO 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlson:

    由于禁用了 AUX 监测功能、s9似乎无法通过 AUX 进行正确协商。  连接 s9后、您能否测量 AUX_P 和 AUX_N 共模电压。 我不希望在这里出现问题、因为当多功能一体机关闭时、谈判工作正常、但我想再次检查。  您能否 确认 当 s9已连接且多功能 打开时、DP0和 DP1上是否存在信号? 这将有助于确定将问题缩小到 AUX 协商 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    连接的是信号。

    多功能关闭

    AUX 协商速度非常快、显示屏显示速度非常快、然后停止发送数据

    DP0和 DP1非常相似、并持续流式传输数据

    多功能打开

    AUX 协商 花费了很长时间、可能永远不会协商、但当 HDMI 断开连接弹出到电话时停止协商、即使电缆未断开连接

    DP0和 DP1非常相似、并继续流式传输数据、直到出现 HDMI 断开连接  

    auxp auxn multifunction off

    Auxp 和 Auxn 多功能关闭

    auxp and auxn multifunction on

    auxp 和 auxn 多功能打开

    DP0 multiFunction off

    DP0多功能关闭

    DP0 multiFunction on

    DP0多功能打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的描述,AUX 协商似乎是 s9和 多功能打开状态的问题。 如果没有 AUX 日志、则无法确定确切的根本原因、但我不怀疑我之前提到的通道顺序问题、因为 DP0和 DP1上存在信号。 通道数不匹配可能是这里的问题。 S9消息传递似乎与 DP 链路上的链路训练期间的故障相关、此处显示了这种情况。 S9是否通过 USB 3枚举?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我没有使用 Devkit 或我们的定制板来测试这种方法。 在这两种情况下、我们都没有 USB 3、我认为这是链路预算问题。 我想知道 PD 控制器中是否有一个寄存器来获取有关 s9在多功能中未连接时的反馈。 基本上、我希望在多功能设备中设置 PD 控制器、这样、如果 s20或笔记本电脑插入、我将具有 ALT 模式和 USB3。 但是、当我插入 s9时、我希望有一种方法可以检测失败、从而执行 altmode、然后关闭多功能。 目前、我检查的几个寄存器(如0x1a (状态)或0x58 (DP 状态))似乎都指示一切正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从先前的日志中、我认为 PD 控制器不能判断出问题。 此处的问题似乎仅限于 DP AUX 链路和链路训练。 遗憾 的是、TUSB1064没有任何寄存器来指示 DP 链路训练完成或失败。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能想到的是、当插入时、我可以自动将 S9置于四通道模式、然后如果插入 s20或更高的电压、将其置于多功能。 原因如果我将其置于多功能首选设备中、它将始终具有多功能功能、如果我将其置于无多功能设备状态、则似乎始终具有四通道显示端口。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、TUSB1064在这里没有太大帮助。 当 AUX 训练失败时、这种功能需要从 DP 灌电流到向 PD 控制器发送信号的 GPIO。 在这种情况下、PD 控制器可以针对4通道 DP 执行硬复位和(如果可能)重新协商。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 控制器是否知道辅助训练何时失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、PD 控制器通常不会解码 AUX 总线流量。