This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:PoDL 和 TCP/IP

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022990/dp83td510e-evm-podl-and-tcp-ip

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

您好!  

1.我想询问如何将 PoDL 与此评估板配合使用。 我在这一主题中看到了几个尚未解决的问题,但没有一个问题得到公开回答。

我的另一个问题是如何将 STM32连接到 APL-PHY 本身? 我可以直接使用 MDIO 引脚还是需要介质转换器接口?

3.电路板上是否预先实施了通信协议? 我想将 Modbus TCP/IP 与此板一起使用。

提前感谢!

此致、

Karoly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karoly、

    1.您是否正在寻找标准 PoDL 设计或特定 ATL PoDL 设计? 我们可以离线共享 ATL PoDL 设计的详细信息。

    2.您可以将 MAC 引脚、MDIO 和 MDC 直接连接到 STM32。 介质转换器是一种使标准 RJ45更易于使用的工具、但这并不是必需的。

    3.电路板上没有预先实施的通信协议。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的回答!

    1.我不熟悉 ATL 的含义。 起初、我以为您想编写 APL、但我认为这是不同的。 5级 PoDL 会很棒、但我期待任何 PoDL 解决方案。

    就我所知、如果我想使用 STM32、我必须将  DP83TD510E 的以下引脚连接到微控制器:

    TX_D[3:0]

    RX_D[3:0]

    TX_EN

    RX_DV

    我能在开发板上找到这些可用的引脚吗?

    此致、

    Karoly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karoly、

    抱歉、我指的是 APL 而不是 ATL。 我可以离线与您共享参考设计。 我可以将其发送到您的 myTI 帐户上列出的电子邮件吗?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您好 Lucas、

    是的、您可以将信息发送到我的电子邮件地址。

    您能否回答我这个问题:

    就我所知、如果我想使用 STM32、我必须将  DP83TD510E 的以下引脚连接到微控制器:

    TX_D[3:0]

    RX_D[3:0]

    TX_EN

    RX_DV

    我能否在开发板上找到这些 用作跳线的引脚、或者我是否必须使用用于 RJ45接口部件的连接器?

    谢谢!

    此致、

    Károly μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karoly、

    这些引脚只能在 EVM 板上的连接器 J11上找到。 我还通过电子邮件向您发送了 PoDL 设计。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、否则我将关闭此主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    是否也可以向我发送 APL PoDL 设计示例

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kieran、

    我目前正在内部处理此问题、并将很快通过电子邮件发送给您。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Karoly Poka、我还需要与 PODL 相关的信息。 赶时间、您能为我提供支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeshan、

    请通过私人邮件向我提出您的问题。 我将关闭此主题。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。