This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:开关时 SBU 和 AUX 共模电压电平发生变化

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1015572/tusb1064-sbu-and-aux-common-voltage-level-change-when-switching

器件型号:TUSB1064

你(们)好

我 目前正在调试一些 SOC 设计错误、这些错误仅在 与 TUSB1064搭配使用时才会导致 AUX 通信错误。

现在、我发现 SBU/AUX 线路共模电压  是重现 故障的关键。

我想了解 TUSB1064切换时会发生什么情况、并找到一种在没有 TUSB1064的情况下重现故障的方法。

我在切换 TUSB1064时捕获了波形:  

请问 SBU1和 SBU2为什么最初上升到1.6V 左右?

如果我能得到一个描述 SBU - AUX 开关的方框图、它会大有帮助!

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    于:

        没有 TUSB1064时、什么波形看起来像 Iike?

    此致、

    Brian

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    于:

     仍需要支持?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian  

    很抱歉耽误你的回答。

    根据您的建议、我进行了一些实验、并在 CTL1&FLIP 输入之后、在内部 SBU⇒AUX 多路复用器打开之前发现了这些实验、SBU1和 SBU2似乎会短接在一起一段时间、对吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯里:

       当 SBU/AUX 被打开时、第一个 SBU1/SBU2不会被短接。  

      对于显示端口 AUX 通道、源极侧为弱上拉/脉冲电流、而接收端为强上拉/下拉。 当 SBU/AUX 打开时、AUX+突然下拉、AUX-强上拉、然后由于电容器而缓慢变化。

       在您的系统中、您何时获得了高 HPD?

    Regadrs、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    谢谢。

    是的、我知道拉电流和灌电流中的上拉和下拉电阻、 但我认为这不是答案。

    我将做更多实验并回答您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Pls 让我知道您的调查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、不

    现在请让我关闭此问题、如果我们有任何进展、请重新打开。