This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:问题 TUSB1002

Guru**** 2927140 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB522P, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023166/tusb1002-question-tusb1002

器件型号:TUSB1002
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

尊敬的 TI

这是来自日本的 KOSUGI。

关于 TUSB1002、下面让我来问一下。

 我们考虑从 TUSB522p 到 TUSB1002进行交换。

已检查这两个规格,它看起来与 found.it 的“不兼容”略有不同。

差动

・TUSB522p #6和#18:NC

・TUSB1002 #6和#18:GND

我们当前设计的 PBA 模式:#6和#18为 NC (这意味着#6和#18不连接到 GND 模式)

问题

・如果我们从 TUSB522p 更换为 TUSB1002, 那么在我们设计的 PBA 模式上连接 GND 是否需要#6和#18?

否则,不需要更改我们设计的 PBA 模式?

此致、非常感谢!

Kosugi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosugi-San、

    校正以适应 TUSB1002A、需要更改 PCA 模式。 请使用 TUSB1002A 而不是 TUSB1002。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持论坛

    Malik San

     

    这是日本东京的 KOSUGI。

    感谢你的答复。

     

    以防万一、让我在下面确认。

    TUSB1002和 TUSB1002A 有何区别?

    TUSB1002A 似乎很难 立即上市。(交货周期大约为52周=1年)

    我们看 TUSB1002可以从 Digi key 购买。(TUSB1002的 Digi key 股票 : 约500pcs)

     

    此致、谢谢!

    Kosugi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kosugi:

      TUSB1002A 修复了 TUSB1002中的一些错误、因此最好使用 TUSB1002A。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik San 和 Brian San

    这是日本东京的 KOSUGI。

    TUSB1002A 在 RX2N 和 RX2P 线路上看起来需要2个电容器。

    TUSB522p 似乎不 需要它们。  

    我们的 PCBA 射线输出和模式会产生很大的影响。

    TUSB1002A 是否需要在 RX2N 和 RX2P 两条线路上添加2个电容器?

    此致、谢谢!

    Kosugi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB1002A 和 TUSB522p、RX2p/2n 上的电容是可选的。 因此、如果存在 PCB 问题、您不需要它。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉,好久不见。

    我有一个问题。

    我在该论坛上找到了以下链接。

    P/interface/f/interface-forum/866069/tusb1002a-tusb1002a-trace-length-questions?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB1002a#

    然后、我找到了高于1的 DIFF 和有关 VOD 线性范围和直流增益表的 TUSB1002A.pdf 规格、如下所示。

    哪一个正确?

    请告诉我。

    此致、谢谢!

    Kosugi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosugi-San、

    您应参考以下链接获取最新数据表。 您的1002A.pdf 规格似乎与此数据表和我的预期相符。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb1002a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik San

    感谢你的答复。

    下面是另一个问题。

    我设计的 PCB 无法通过下面的 TUSB1002A VCO 和直流增益设置进入回送模式。

    TUSB1002A 设置: #10.

    我想通过我设计的 PCB 上的 TUSB1002A 进入回送模式。

    您有什么环境或想法吗? 请告诉我。

    谢谢!  

    Kosugi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosugi、

    您是否执行了 TX 测试并调整了 TUSB1002A 以获得通过结果? 首先检查您的设置是否正确连接、使用您设置中当前的电缆校准文件是最新的、并确保 USB 主机处于其环回模式。 (TUSB1002A 没有内部回送模式)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik San

    感谢您的回复和建议。

    >您是否执行了 TX 测试并调整了 TUSB1002A 以获得通过结果?

    ->我的设计电路通过了 Tx 测试,设置为#10 (直流增益: +2dB,VOD:1200mV)。  

    因此、无论主机(CPU 侧)是否进入环回模式、我都要遵循这一规范。

    我稍后将向您通报上述结果。

    谢谢!

    Kosugi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosugi-San、

    如果您在使主机进入回送时仍然遇到问题。 我建议 重新校准 RXJOTL 设置、以消除其中的任何问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Malik San

    它看起来 PCB 板上的主机(CPU)不会进入环回模式。 这意味着我们需要确认主机(CPU)的销售商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kosugi-San、

    明白了、我现在将关闭此 TT、但如果您需要更多的支持、请随时重新打开。