This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:Phylink 查询

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023025/dp83869hm-phylink-inquiry

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好、

你好。

我们的客户对  DP83869HM 有一些疑问。

1) 1) TI 是否会重新配置 DP83869HM 驱动程序以使用 phylink 而不是 phylib?时间线是什么?

2) 2)最新版本是什么、如果比 Dan Murphy 的初始版本晚、则链接到最新的 DP83869驱动程序?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    目前没有更新 DP83869驱动程序的计划。 最新版本可在以下网页上找到: https://www.ti.com/tool/ETHERNET-SW

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    一段时间后、我没有听到您的反馈、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    可以关闭线程。 现在、客户正在评估器件。 如果他们有其他问题、我会逐一解答。

    谢谢、此致、

    艺术