This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:电阻器自举配置

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022996/dp83867ir-strap-configuration-by-resistors

器件型号:DP83867IR

大家好、

我想知道 DP83867IR 是否具有 按电阻器功能配置的自举配置。 我检查硬件引脚、看起来我们无法这样使用。 我只想与您再次核实一下。

我们希望使用这种方法来设置启用/禁用 RGMII、速度模式等。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是的、DP83867具有适用于各种设置的自举配置、包括启用/禁用 RGMII。 有关自举配置的更多信息、请参阅数据表的第8.5.1节。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您提供信息。 我有另一个问题。 如果前端 MAC 可以启用巨型帧功能、芯片也可以支持它吗? 我们是否需要任何额外设置?

    测试条件:1G 以太网/RGMII/启用巨型帧”

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们将研究您的问题、并将在周一回复您。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    只有部分 PHY 支持大型帧、包括 DP83867。 使用巨型帧无需额外设置。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您提供信息。 对于其 EVM、由于高速特性、我不确定我们是否可以使用通用跳线将 J9连接到 FPGA。 你有什么建议吗?

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu176/snlu176.pdf?ts=1625024129321&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83867IRPAP-EVM

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    通用跳线可能会产生信号完整性问题、但在以10/100Mbps 运行时、这应该是正常的。 对于千兆位以太网、我们建议使用高速连接器或母接头来缩短连接。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    一段时间后、我没有听到您的反馈、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。