This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:原理图审阅

Guru**** 2931450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023297/dp83848i-schematic-review

器件型号:DP83848I

您好!

请帮您查看原理图、尤其是未使用引脚的原理图。

e2e.ti.com/.../DP83848.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此原理图需要满足以下要求:

    RMII 模式

    2.支持网络电缆热插拔

    3.支持10M/100M

    4.支持自动 MDIX

    5.支持 全双工/半双工  

    请帮助查看 SCH、tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard 和 Yashun 大家好、

    我们将查看您的原理图、并在周三之前回复您。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard 和 Yashun 大家好、

    下面是我们在查看原理图后发现的内容:

    • 我们建议您选择隔离 AVDD 和 IOVDD、以便电源不会相互反向驱动。
    • 这些电源的去耦电容器在哪里? 我们建议使用以下配置。

    • 设计布局时、C30应靠近 R12和 R13放置、C31应靠近 R14和 R15放置。 C32的用途是什么?
    • RJ45中是否集成了磁性元件、是否添加了磁性元件、或者您是否正在尝试实现无变压器设计? 请分享您的 RJ45器件型号。
    • 是否需要屏蔽接地? 为了获得最佳 EMI 性能、我们建议在屏蔽 GND 和 PHY GND 之间进行以下隔离。

    • 我们建议对引脚 PFBOUT、PFBIN1和 PFBIN2使用以下代码。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议

    1. RJ45集成了网状变压器,屏蔽层将连接到屏蔽层 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashun、

    有关所需的磁性元件规格、请参阅数据表的第7.2.1.4节。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yashun、

    一段时间后、我没有听到您的反馈、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。