This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:无法使用 FPGA 执行 MII 回路

Guru**** 2766285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021509/dp83867ir-not-able-to-do-mii-loop-back-with-fpga

器件型号:DP83867IR

我将  DP83867IRPAP 与 FPGA 控制器搭配使用、以通过以太网传输 UDP 数据包。

我已经编写了代码、通过三速以太网 MAC 控制器发送 UDP 数据。 它在 FPGA 的仿真部分工作良好、例如发送和接收。

我正在尝试使用 dp83867初始回送方法(MII 回送)进行验证。但无法正确获取回送数据、而不是我通过 TX 发送的数据。 (接收错误数据)

我将写入以下寄存器进行配置

1) 0x001f -> 0x8000 (软件复位)

2) 0x0000 -> 0x4140 (MII 回路、1000Mbps)

3) 0x0016 -> 0x0000 (数字回路禁用)

4) 0x0086 -> 0x0077 (2ns 内部延迟)

5) 0x0032 -> 0x00D3 (RGMI 启用)

6) 0x001f->0x4000 (软件重启)

我尝试了不同的内部延迟、但没有使用、同样的问题。

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    您是否尝试过数字回送?这是否有相同的问题? 您能否在编程后读回寄存器以确认它们是否设置正确?

    FPGA 和 PHY 之间的布线长度是多少? MII 布线很敏感、需要精确。 这些线路阻抗是否受控、RX 和 TX 线路长度是否匹配?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我执行了数字回送、我可以通过 RX 端口接收数据。 但 FPGA tri Mac IP 会对错误的数据进行解码。

    我可以读回内部寄存器、它显示了我所写内容的确切值。

    我不知道长度匹配、它是一个点阵式 certus 开发板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    您能读取寄存器0x15的值并告诉我吗? 您是否还可以检查所有 MII 和 MDI 布线上的长度匹配和受控阻抗? 您可以参阅此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/snla387/snla387.pdf?ts=1627936928715&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    一段时间后、我没有听到您的反馈、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。