This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:WOL

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1, DP83TC812S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023081/dp83tg720s-q1-wol

器件型号:DP83TG720S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC812S-Q1

各位专家、您好!

DP83TG720S-Q1和 DP83TC812S-Q1能否支持 WOL 功能? 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    DP83TC812S-Q1支持 WOL、但 DP83TG720S-Q1不支持 WOL。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的回复。 再问一个问题、DP83TG720是否可以支持 TC8? 我注意到812和720的引脚定义不完全相同、那么它是否可以用于兼容的硬件设计? 您是否有812和720的兼容设计文档? 客户希望进行兼容设计、以便根据 系统要求选择填充812或720。 谢谢你。

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    您在 TC8中需要哪些测试? DP83TG720符合 TC12。 TC8是 ECU 级规格、而 TC12是千兆位 PHY 规格。

    720和812引脚兼容。 硬件设计应符合720规范、并且可对 BOM 进行更改以切换812。 720和812之间有一个兼容设计的应用手册、但这是保密协议的。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    一段时间后、我没有听到您的反馈、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。