This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MDI 电压电平

Guru**** 2872290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021634/dp83822i-mdi-voltage-levels

器件型号:DP83822I

MDI 端口(引脚9-12)上没有检测到链路丢失的相关电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenter、

    PAM3信号丢失会导致链路丢失。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否就以下详细信息提供反馈、以获得清晰的理解。

    假设 PAM3信号物理存在 PHY DP83822的输入端口(引脚9/10和11/12)。

    引脚9/10 (或11/12)之间的最小可接受差分输入电压是多少、以便仍然检测到 PAM3并且不会发生链路损耗?

    引脚9/10的最大共模输入电压是多少以 GND (或 AVD)为基准、这样信号检测就不会受到干扰?

    两者的峰值是多少?

    与频率相关的共模限制是多少(例如10MHz、100MHz、1GHz、…μ s 下的限制)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenter、

    遗憾的是、我们没有该容差数据、因为 IEEE 标准不要求该数据。 但是、我们已确认使用符合 IEEE 标准的器件为150 m 电缆维持链路。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenter、

    一段时间后、我没有听到您的反馈、因此我将关闭此主题。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。