This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:连接到开关 IC

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021825/tlk105l-connect-to-the-switch-ic

器件型号:TLK105L

大家好、

TLK105LRHBT 是否可以连接到开关 IC? 我们的一个客户希望使用它 来实现开关功能

如图1所示:eth0_TD1+/ eth0_TD1-、eth0_RD1_/ eth0_RD1-直接连接到变压器和 RJ45、数据链路通过。 现在、将 eth0_TD1+/eth0 TD1-、eth0_RD1__/ eth0 RD1-直接连接到交换机 KSZ8795CLX1C 上的端口、如下图2所示:

 图1.

 图2.

图中 U22和 U30的开关功能正常的应用。 但是、在 eth0_TD1+/eth0 TD1-、eth0_RD1__/ eth0 RD1-连接到 KSZ8795CLX1C 并且 U22或 U30连接到 PC 后、数据链路不工作、原因是什么?   我们可以  像这样使用它吗?

此致、

罗美