This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:USB 驱动器调节功能

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022961/tusb7320-usb-drive-adjustment-function

器件型号:TUSB7320

如果有一个寄存器可以调整 TUSB7320的 D +(USB_DP_DN2)和 D-(USB_DM_DN2)的驱动容量、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有用于修改 USB 2接口驱动能力的寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我 TUSB7320的 D +(USB_DP_DN2)和 D-(USB_DM_DN2)的驱动器容量(例如 XX [mA])。

    此外、使用此终端时、驱动器容量是否会在启动和稳定运行之间发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisashi、您好!

    典型的 USB 2.0实现方案使用17.78mA HS 电流驱动器、可在总线两端的45 Ω 接地端接处实现400mV 信令。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请告诉我驱动器容量。

    是否可以在启动和 USB 通信期间更改 D +(USB_DP_DN2)和 D-(USB_DM_DN2)的驱动器容量(上一个答案)?

    问题的目的是在确定 USB 通信模式(例如高速模式)时、D +和 D-在单端而不是差分信号上运行。

    此时、器件侧的信号中会发生下冲。

    我们正在调查是否有抑制下冲的对策。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、启动时无法更改驱动器容量。 您可以在此处分享波形以供查看吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法在启动时使用寄存器设置更改驱动容量、但可以通过将 R1EXT 电阻器降低到8.5K 或相似值来调整 USB 2.0驱动强度。

    此致、

    JMMN