This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:是否有例程可供参考、以向我们展示如何配置 PD 控制器?

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020942/tps25750-are-there-a-routine-for-referance-to-show-us-how-to-configure-the-pd-controller

器件型号:TPS25750

您好、Sirs、

我选择 TPS25750并希望配置为45W (15V、3A)灌电流模式、并使用 MCU 通过 I2C 配置 PD 控制器。  

知道我手上有一个 EVM 板(TPS25750EVM)、然后安装 Firefox 浏览器和 TI 的 Could 代理桥接器、但遗憾的是、我们正在快速访问 TPS25750 Application Customization Tool。

配置过程由 GUI 执行、如何快速实现 Owen 软件项目中的配置?

为了快速实施、是否有推荐例程或类似 IC 例程?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    当您无法访问应用程序自定义工具时、您能给我发送一条错误消息的屏幕截图吗?

    这将帮助我调试您的问题。  允许您发布到此论坛的访问权限与允许您访问 GUI 的访问权限相同。

    很抱歉给我造成不便。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因是我们的公司限制了港口的进出。 否则 、我将通过 MCU 配置 TPS25750、因此  是否真的无法访问无关紧要。

    如果有一些问题 、我将与您联系以获取帮助。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢、

    您能帮助澄清这些数字是什么意思吗?

    GUI 是否可以创建配置文件,在该文件中我可以看到使用了哪些寄存器和命令?

    对于 bin 文件对我不有用。

    -访问 GUI 时的警告/错误

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    这项请求是在我离开2周假期后提出的。

    我将尝试记录使用 MCU 为您启动设计的流程。

    您 需要从 GUI 中保存一个低区域二进制文件。

    2. 您需要将此文件从 Intel hex 格式转换为 C 数组。

      TPS25750主机接口技术参考手册中介绍了一个名为 PBM 的 fprocess 、其中显示了使用已转换的 c 数组在 MCU 中实现所需的 MCU 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、  

    非常感谢。

    我将尝试将  低区域二进制文件转换为 c flie、我认为可以为配置的寄存器位的值提供参考。   

    但我不确定是否会成功。

    非常感谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、可以在 PD 控制器工作后使用 PDM。

     用于更新修补程序包的工具。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这个问题可以解决、因为我已经获得了解码值的实际值。 谢谢。