This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:如何在 SigCon Architect 上创建 PRBS9模式?

Guru**** 2926830 points

Other Parts Discussed in Thread: SIGCONARCHITECT, DS125DF1610, DS125DF410EVM, DS125DF1610EVM, DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023275/ds125df1610evm-how-to-make-prbs9-pattern-on-sigcon-architect

器件型号:DS125DF1610EVM
主题中讨论的其他部件:SIGCONARCHITECTDS125DF1610DS125DF410EVMDS125DF410

我正在进行有关10G 合规性的测试。

因此、我需要生成 PRBS 模式。 但它在 SigCon 工具上不起作用。

我已在 EVM 和笔记本电脑之间连接。

请详细说明如何使用 SigCon 工具生成 PRBS31、PRBS9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinchang、

    请注意以下两种不同的 PRBS 发生器设置方法:

    1)。 通过 SigconArchitect:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761844/ds125df111-prbs-generator-question/2832721?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ds125df1610#2832721

    2)。 通过寄存器设置:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796045/faq-ds125df1610-how-to-setup-the-device-to-generate-different-prbs-pattern

    其他相关备注/案例:

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/915237/ds125df1610-general-questions-about-use-as-prbs-generator

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 但它仍然不起作用。

    您能否为 PRBS9模式提供设置文件(如.cfg)?

    我使用 的是 SigCon Architect 2.0.0.8、并且在 EVM 上也使用4A 通道。

    存在输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingchang,

    我假设当您说10G 时、意味着以太网速率为10.3125Gbps。

    • CDR 速率的重定时器通道寄存器需要配置为10G 以太网
      • 0x2F = 0xB6 (这可以在 SigCon Architect CDR 选项卡中完成)
      • 在 SigCon Architect 低级页面上、需要在 DS125DF1610通道上配置一些寄存器作为图形发生器
        • 应通过设置通道0x0C[3]=0来禁用单位转换检查
        • 应在发生器通道上强制除以1
          • 设置通道寄存器0x18= 0x00
          • 设置通道寄存器0x09[2]=1
      • 完成此配置后、只要输入信号的子速率为10.3125Gbps、您就应该能够观察重定时器通道上的 CDR 锁定
      • CDR 锁定后、您可以转到 SigCon Architect PRBS 选项卡并在相关通道上启用发生器

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我要尝试一下。

    我有更多问题。

    #1设置通道寄存器0x09[2]=1后、CDR 无法锁定

    2、但设置通道寄存器0x09[2]=0、CDR 能够 锁定、PRBS 工作正常。

    1.您是否提供了任何设置顺序??

    2.#2设置是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处可能不需要强制设置分压器。 如果重定时器 CDR 始终锁定且其输出 PRBS 模式和数据速率正确、我建议继续使用0x09[2]=0。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我有更多请求。

    我还购买了 DS125DF410EVM。 您能否告诉我如何生成用于10GbE 合规性的 PRBS??

    请提供 您注意到的 DS125DF1610EVM 设置。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS125DF410默认设置为10GbE/1GbE CDR 模式。 请参阅 以下《DS1xxDF410重定时器编程指南》中的 PRBS 发生器说明。 如果您使用子速率输入信号作为重定时器通道的基准信号、我还建议通过设置通道寄存器0x0C[3]=0来禁用 SBT 功能。 我还在下面提供了编程指南的 TI.com 链接。

    《DS110DF111、DS125DF111、DS100DF410、DS110DF410和 DS125DF410编程指南》(TI.com)

    寄存器写入以启用 PRBS 发生器  

     

    步骤

     

    共享/通道寄存器集

     

    操作

    寄存器地址[十六进制]

    寄存器值[十六进制]

    写入掩码[十六进制]

     

    注释

     

    1

     

    通道

     

    写入

     

    09.

     

    20.

     

    20.

    覆盖输出多路复用器

    选择。

    2.

    通道

    写入

    1e.

    80

    E0

    打开串行器(ser_en=1)。

    3.

    通道

    写入

    1e.

    10.

    10.

    为 PRBS 发生器加电。

    4.

    通道

    写入

    30

    00

    08

    复位 PRBS 时钟。

    5.

    通道

    写入

    30

    08

    08

    加电 PRBS 时钟。

     

    6.

     

    通道

     

    写入

     

    30

    00

    02

     

    03

    选择 PRBS9模式。 选择 PRBS31模式。

     

    7.

     

    通道

     

    写入

     

    0D

     

    20.

     

    20.

    在 Div /时钟上启用 PRBS 时钟触发、以便可以查看眼图。 禁用会导致图形周期触发。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已连接 EVM 和 SigCon 工具。

    之后、我尝试在您提供时生成 PRBS。 但它仍然无法正常工作。

    PRBS31正在工作、但 PRBS9不工作...

    请详细说明如何使用 SigCon 工具生成 PRBS9模式。

    *条件

    1) 1)存在输入信号。

    2) UESD Gennel 0。

    3) 3)按照 DS110DF111、DS125DF111、DS100DF410、DS110DF410和 DS125DF410编程指南、我尝试生成 PRBS

     =>不工作

    4) 4)通过设置通道寄存器0x0C[3]=0来实现 SBT 功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 SigCon Architect、则无需手动输入此完整配置例程。 您只需选择所需的模式、然后单击即可使用 GUI 上的 PRBS 选项卡启用该模式。 SBT 功能可通过低级页面禁用。

    谢谢、

    Rodrigo Natal