This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:原理图设计审查

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1021970/tusb320-schematics-design-review

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件:BQ25895M

请查看随附的使用 IC TUSB320设计的原理图。 ID 引脚的输出连接到充电 IC BQ25895M 的 OTG 引脚。 请告诉我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为 DRP,需要使用 VBUS 开关来控制 Vbus。 请检查数据表上的 DRP 或 DFP 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们添加了一个 MOSFET 作为控制 VBUS 的开关。 但我们仍然感到困惑的是、MOSFET 的栅极将通过什么信号进行控制。  

    随附了设计原理图。 请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当处于 DFP 模式时、CC 检测完成后、ID 变为低电平并使用 ID 来控制 MOSFET。