This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR120:预加重响应

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100EVK, DS25CP102, DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1016444/ds25br120-pre-emphasis-response

器件型号:DS25BR120
主题中讨论的其他器件:DS25BR100EVKDS25CP102

您好!

我目前正在使用 DS25BR100EVK 评估板来评估预加重和增强性能。

在应用手册 AN-1957的预加重段落(LVDS 信号调节器减少了依赖于数据的抖动)中、我们可以看到在禁用预加重和启用预加重的 DS25CP102输出端测量的2.5Gbps PRBS-7信号的波形:

我可以看到 DS25CP102在启用预加重时提供的6dB 增益(以及低频时的0dB 增益)。

我假设 DS25BR120具有相同的"预加重类型"(1.56Ghz 时具有3dB、6dB 或9dB 增益的高通滤波器)。

首先、我测试了不带传输损耗的组件、以查看对输出的预加重影响。

我使用了一个2.304Gbps PRBS7数据信号输入并在振荡器上测量了这个:

第一张图片显示了不带预加重功能的 DS25BR120的输出、第二张图片显示了具有中等预加重功能(6dB)的 DS25BR120的输出。

我看不到6dB 增益。 我不是在最佳频率(1.56GHz)下工作,但我假设在1.15GHz 下工作时,增益应该非常接近6dB?
除此之外、我可以看到我不应该看到的静态增益。

请帮助我了解我为何要获得此测量值?

您是否有预加重频率响应?

谢谢、

Gladys

我使用1.15GHz PRBS7数据输入信号 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gladys、

    同意这些波形不显示6dB 去加重。 我假设您已经检查了 PE0/PE1设置、这些设置确实启用了6dB 去加重功能。 此外、最好以3.125Gbps 运行 BERT。  

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我确实检查了 PE0/PE1设置、并在3.125Gbps 下进行了另一次测量、但它无法正常工作。
    以下是我的结果:

    预关闭                                                                   预低电平
                                                                                     增益 PP:3.29dB/静态增益:1.92dB

    Pre MED                                                               PRE HIGH (预 MED 预置
    增益 PP:3.57dB/静态增益:2.46dB                 增益 PP:3.86dB/静态增益:2.91dB

    如您所见、即使在正确的频率(3.125Gbps)下、我也看不到3dB/6dB/9dB 增益、而且我也有一个我不应该看到的静态增益。 此外、3种前导码设置之间没有太多差异。

    请帮助我了解我为何要获得此测量值?

    您是否有预加重频率响应?

    谢谢、

    Gladys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gladys、

    1)。 您能否在3.125时使用 PRBS7类型的图形、仅使用示波器波形-无需眼图。

    2)。 如果您能够以3.12Gbps 的速率生成8个1和0,那将是很好的。 这样可以更容易地看到预加重级别。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是3.125Gbps 时 PRBS7模式的波形:

    预关闭

    预低电平

    预 MED

    预高电平

    目前、我无法访问该板、因此我无法为您提供8个1和0模式。

    Gladys

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格莱斯、您好!

    如前所述、PE 设置更改似乎对 PE 设置没有任何影响。 您能否给我发送原理图的快照、了解您如何设置 PE0和 PE1。

    此致、、Nasser