This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可用于 PCIe 接口和 UART 的多路复用器开关

Guru**** 2911400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TMUX1136, TMUX1575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023197/mux-switch-which-can-be-used-for-both-pcie-interface-and-uart

Thread 中讨论的其他器件:TMUXHS4212TMUX1136TMUX1575

您好!

在我们的定制应用中、我们希望实现如下所示的设计:

我们希望多路复用器开关在处理器和 mPCIe 插槽之间的 PCIe Gen 2.0接口和3.3V UART 接口(或1.8V UART)之间切换。  

我们是否有任何多路复用器开关可以满足我们的要求并针对 PCIe Gen2.0接口进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、HSDC 没有此类多路复用器。 我将此票转发给其他业务部门、以查看他们是否拥有该票。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解、您只需要寻找多路复用器/多路信号分离器- 2、它将获取 A 端口上 UART 或 PCIe 的 TX/Rx、然后通过 UART (C 端口)或 PCIe (B 端口) TX/RX 进行传递。 最大电压为3.3V。 您在 TX/RX 线路上看到的频率是多少?  

    谢谢
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    基本上、我们正在寻找可同时用于 多路复用器/多路信号分离器-1和多路复用器/多路信号分离器-2的多路复用器、如下面的更新图所示。

    如果我们考虑 TMUXHS4212 (例如)、 则高速信号引脚差分 I/O 引脚的最大建议电压为1.8V。  但在本例中 、UART 的 I/O 电压为3.3V。

    因此、我们正在寻找可用于在以下器件之间切换的多路复用器/多路信号分离器:

    (I) UART (3.3V)和 PCIe Gen2.0数据接口。  

    (II)  UART (3.3V)和 PCIe Gen2.0参考时钟。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要所选器件满足您所需的电压和频率的最低要求、它就可以工作。 您也可以浏览产品搜索工具,以帮助缩小选择范围:

    模拟开关和多路复用器-产品

    我不确定 PCIe TX_P 和 PCIe TX_n 为何通过多路复用器路由、因为它们看起来会始终保持不变。 如果我误解了它、请更正我。 目前、您似乎正在为这两种情况寻找2通道2:1。  
    对于 Mux1、频率看起来是100MHz、因此 TMUX1136非常适合。 低导通电阻、低泄漏、支持0V 至5V I/O 和250MHz 带宽。
    PCIe TX/RX 线的频率是多少? 我知道 UART 不会超过低于10MHz 的低范围。 如果预期 PCIe 相同、则可以使用相同的 TMUX1136。

    另一种解决方案是将多路复用器1和多路复用器2组合在4通道2:1多路复用器中。 TMUX1575将是一个不错的选择。 极高带宽、支持0至3.3V。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUXHS4212不能支持 UART 信号。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    正如 Rami 所建议的、TMUX1136或 TMUX1575可以满足此用例。  此应用无需使用 TMUXHS4212。

    如果您对此有其他问题、请告知我们!

    谢谢!

    Bryan