This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043:在 I2C 主控模式中、从器件地址不可用

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023202/tusb8043-slave-address-not-available-in-i2c-master-mode

器件型号:TUSB8043

尊敬的团队:

我的客户将 TUSB8043视为具有 GPIO 功能的 USB 集线器。 他们希望使用 GPIO 等从 USB 集线器控制外设  
虽然 TUSB8043 可作为 I2C 主模式运行、但是否有任何从器件地址不能用于 TUSB8043应用?  
我认为无法 使用总线地址1010000b 处的 EEPROM。 还有其他问题吗?

还有一个问题;
TUSB8043具有多少个可用作 GPIO 的端口?
如何设置 GPIO?

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    TUSB8043没有可设置为在引脚上预分配功能之外控制器件的 GPIO。  TUSB8043/A 可用作 HID 端点、以允许通过 USB 进行 I2C 编程更新。  客户是如何尝试从集线器控制设备的?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN-SAN、您好!

    客户希望通过 USB 集线器控制开关设备。 根据 USB 集线器的 H/L GPIO 输出、它们 假定控制一个开关器件。
    是否有任何好的解决方案?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninmiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    我们没有具有这些可控输出的 USB 集线器。

    此致、

    JMMN