This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:在应用多个 TUSB8041时、是否有任何预防措施?

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042A, TPS2033, TPS2051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020125/tusb8041-are-there-any-precautions-when-applying-multi-tusb8041

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8042ATPS2033TPS2051

尊敬的 TI 专家:

我的客户想要在一个板上应用两个 USB 集线器(TUSB8041)。  请参阅方框图。

像方框图一样应用时、是否有任何预防措施? (例如:与 I2C 控制或电源序列相关。)

如果设计中需要参考任何文档、请与我们分享。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、分层集线器设计非常常见。  客户是否有兴趣在其产品上获得官方 USB 标识?  如果是、在这种情况下、他们将需要使用最新的 TUSB8042A 器件、并确保实现 I2C 或 SMBus、并将任何永久连接的端口标记为不可拆卸端口。  如果客户不需要 USB 标识、TUSB8041将正常工作、并且将永久连接的端口标记为不可拆卸端口不是功能所必需的。

    客户是否计划将 I2C 或 SMBus 与集线器结合使用?  它是可选的、仅用于配置。

    请客户注意 USB_VBUS 信号、它是集线器的检测输入、不应将其连接至高电平与电源轨。  仅当连接活动主机时、它才应为高电平。  第二个集线器的 USB_VBUS 应由第一个集线器的 PWRON_BATen 控制、或连接到与第一个集线器相同的 USB_VBUS 源。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的支持!

    客户已完成电路设计。 您能否查看客户的 SCH?

    e2e.ti.com/.../TUSB8041-SCH_5F00_210722.pdf

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在一周结束前提供反馈。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    原理图反馈:

    客户必须在两个集线器之间将 SS TX 连接到 SS RX、SS RX 连接到 SS TX。

    2.如果不使用 SMBus、SMBUSz 应保持未连接状态。  启用 SMBus 模式将强制集线器在未连接状态下等待、直到 SMBus 主机对其进行配置。  此外、如果不使用、请不要将空 EEPROM 连接到集线器、集线器将进入编程模式。

    3.可以在集线器上更改电源开关极性,而不是使用 BJT。  如果需要、应在 PWRCTL 引脚上安装上拉电阻器、以启用电池充电模式。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的评论!

    1.已修改。

    2.他们没有使用 EEPROM。 U27和 U29处于打开状态(DNS)。  因此、引脚37、38和39悬空。

    TPS2033和 TPS2051是高电平有效产品。 因此、他们删除了 BJT 并使用使能引脚将其连接起来。  

    PWRCTL_POL 保持未连接状态、从而导致高电平有效"、如数据表所述。

    客户不使用电池充电模式、而是将其配置为高电平有效。

    e2e.ti.com/.../TUSB8041-SCH_5F00_210723_2D00_2.pdf

    随附的是修订后的电路图。  请再次检查。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新的原理图看起来正常。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我还有一个关于45引脚(AUTOENz)的问题。

    不需要自动模式、因为不使用电池充电模式。  但是、客户将 AUTOENz 引脚设计为下拉电阻。

    他们是否需要更改上拉电阻? 还是上拉还是下拉都很重要?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    如果 AUTOENz 引脚未使用电池充电、则其设置不会产生任何影响。  它可以拉高/低或保持未连接状态。

    此致、

    JMMN