This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:示例项目中的 LMH0340扰频器

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023290/lmh0340-lmh0340-scrambler-in-example-project

器件型号:LMH0340

您好!

我们可以仅为串行器部件运行仿真。

这里是波形的快照

我们已收到电路板、目前我们正在连接 FPGA 以测试图形。  

我们唯一的问题是扰频器。

是否必须在序列化之前对数据进行扰频?

请建议  

--Anil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    根据 SMPTE 规范、需要对数据进行扰频。 因此、是的、在串行化之前必须对数据进行扰频。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们将启用并检查 Naseer。

    谢谢你  

    Anil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Naseer、

    我们正在使用 Xilinx SDI IP、但无法在 SDI 上获取视频。

    在上一个项目中、我们使用了相同的 IP、但连接到 Xilinx 收发器、一切正常。

    这里唯一的区别是使用 LMH0340而不是 Xilinx 收发器。

    我可以分享我的仿真设置、在这里我们仿真了整个路径。  

    请建议  

    谢谢

    Anil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我们可能无法在 IP 或设备上进行正确设置。 但是、我无法通过引脚指出可能是根本原因的原因。 我们确实提供了由第三方开发的 Xilinx 固件说明、可在此处提供帮助。 请向我发送一份朋友请求以及您公司的电子邮件地址。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Naseer、

    我们已经有您先前共享的 Xilinx 项目。 如果这与之前的不同、则发送  

    我们确信计时是正确的、基本上我们需要以正确的方式进行调试。

    请标记原理图中是否存在任何问题。 我们还验证了所有值  

    请建议  

    --Anil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我可以看到、原理图看起来很好。 请注意 Xilinx 固件描述文档。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naseer:

    感谢您的大力支持。  

    我们通过减少时钟抖动和一些时序调整来实现它。

    --Anil