This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:DP 信号输出仅为30Hz

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1022938/tusb1064rnqevm-the-dp-signal-output-only-30-hz

器件型号:TUSB1064RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1064

您好 TI 团队

1.我配置 TUSB1064双通道 DP + usb3.0,但 DP 信号只能输出30Hz,您能分析问题和解决方法。  

2.信号图 如下所示。

最恰当的考虑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尝试使用 TUSB1064来提高 EQ 等级、因为链路训练可能在60Hz 数据速率下失败。  如果  使用2条 DP 信道、则源端需要支持 DP1.4或 HBR3。 您能确认 情况是这样吗? 您可以在4通道模式下实现4K60吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Malik

    1.感谢 您的回复。

    源支持 DP1.4或 HBR3。

    3.根据您的建议,提高 EQ 等级或尝试4通道,我 将在下一次更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、我将等待您的更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malik

    1.当我配置 tusb1064 4通道时、它可以输出60Hz

    2.但我将寄存 器0x10和0x11从0调整为0xff,当配置 tusb1064 2通道时,它仍然无法输出60Hz。

    3.我尝试配置0x18 = 0x80 AUX_snoop_disable 并调整 EQ, 当配置 tusb1064 2通道时,它仍然无法输出60Hz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 PD 通信可能会限制双通道模式下的分辨率。 您有 USB-C 分析仪吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Malik1。 我使用 CY4500制造冷冻机 捕获 PD 协商。

    连接的是双通道和四通道协商

    e2e.ti.com/.../pd-log-file-2LANE-AND-4LANE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现正研究此事,并会尽快作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    4K@60Hz 带宽约为17.82Gbps。 您将需要4个通道来支持4K@60Hz。 假设每个通道为5.4Gbps、4个通道将为您提供21.6Gbps、但2个通道不会为您提供所需的带宽。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、Malik。

    另一个问题是,某些扩展坞使用 DP 双通道来转换 HDMI 4k6Hz,如何 实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它支持4K@60Hz 的唯一方法 是将 DP 信道中的数据速率从5.4G 提高到8.1G。 源站和扩展坞都需要能够支持此8.1G 数据速率。

    谢谢

    David