This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:检查 SN65DSI86的 eDP 阻抗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1018865/sn65dsi86-check-edp-impedance-for-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86
主题中讨论的其他器件: HD3SS214

您好、TI 支持团队

根据数据表指南、我们知道 eDP Simpleance 为100欧姆(+-20%)。

   我们能否为 eDP 阻抗设计90欧姆(+-10%)?

2、只是仔细检查了 eDP 信号

    a. eDP 通道内匹配(P&N)< 5密耳

    b. eDP 通道间匹配< 50mil

    c. eDP_AUX 通道内匹配(P&N)< 70mil

    我是对的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、90欧姆+/- 10%差分阻抗正常。

    2. EDP 对内偏斜< 5mil  

    您在哪里得到了 eDP 的线对间偏移和 AUX 要求的线对内偏移? 我会将偏斜保持在尽可能低的水平。

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回答。 我将检查从何处获取规格。

    您能否提供以下规格:

    a. eDP 通道间匹配

    b. eDP_AUX 通道内匹配(P&N)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    a:eDP 通道间匹配-> DisplayPort 规范允许最大2UI、但我会将线对间偏差保持在尽可能低的水平。

    b. eDP_AUX 通道内匹配(P&N)->我建议使用5mil

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    1.您是指 UI:单位间隔吗?

    2.您能不能直接提供 eDP 通道间匹配的规格 ?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、UI 是单位间隔。  

    例如、 高比特率 (2.7Gbps/通道)的 UI 为370ps (标称值)、因此2UI = 740ps。

    假设传播延迟为180PS/英寸、距离为740/180 = 4in。 但传播延迟取决于 PCB 材料、布线(带状线或微带)等 因此、该规格定义了 UI 而不是实际布线长度的偏差。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的解释。

    我 理解线对间偏斜应尽可能低。

    但是、我们仍然需要线对间布局指南的参考值、您能否获取该值?

    我将 eDP 信道间匹配设置 为小于20mil、对吧?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要 eDP 面板符合 DP 规格、我就不会将其视为问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我有另一个问题。

    我看到数据表中的说明:  

    SN65DSI86和 eDP 插座之间在 FR4上的最大布线长度为4英寸
    HBR (2.7Gbps)或 HBR2 (5.4Gbps)小于或等于2英寸的速率。

    我们的设计在 eDP 上有转接驱动器、这是否意味着从 SN65DSI86到转接驱动器的 HBR2的布线长度小于2英寸?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它取决于转接驱动器 RX 均衡器功能和转接驱动器的放置。 但由于您使用的是转接驱动器、因此迹线不小于2in。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    如果我们不使用转接驱动器

       对于 SN65DSI86和 DP 连接器之间的 HBR2、eDP 布线长度"小于或等于"到2英寸。 我是对的吗?

    如果我们使用转接驱动器

         对于 SN65DSI86和转接驱动器之间的 HBR2、eDP 布线长度"大"超过2英寸。 我是对的吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    为了避免误解、我上传图片。 请帮助您检查它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    请使用方框图。 请帮助您检查它。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我们不使用转接驱动器

         对于 SN65DSI86和 DP 连接器之间的 HBR2、eDP 布线长度"小于或等于"到2英寸。 我是对的吗? ->正确

    如果我们使用转接驱动器

         对于 SN65DSI86和转接驱动器之间的 HBR2、eDP 布线长度"大"超过2英寸。 我是对的吗? ->正确、eDP 布线长度取决于转接驱动器 RX 均衡器功能  

    如果您使用的是 HD3SS214和转接驱动器、则总布线长度可超过2英寸。 但 HD3SS214会引入一定数量的插入损耗、因此转接驱动器 RX 均衡器需要补偿布线长度的损耗和 HD3SS214的损耗。

    4.如果您在没有转接驱动器的情况下使用 HD3SS214、则由于 HD3SS214具有一定的损耗量、布线长度需要小于2英寸。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的大力支持。

    您能否提供 电容规格?

    我们能否遵循行业规格75nF~265nF?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    您对此有什么实验吗?

    我们是否设置 A=0.22uF、B=0.22uF、让 DP 信号交流耦合 大约0.1uF 以满足行业规格(75nF~265nF)?

    CPU 和 HD3SS214IZQER 之间的布线长度为6300mil

    HD3SS214IZQER 和转接驱动器之间的布线长度为400mil。

    再次感谢您的检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 Qualcomm CPU 共模电压介于0至2V 之间、并且转接驱动器共模电压超出0-2V 范围。 在这种情况下、CPU 和 HD3SS214之间的连接是直流耦合的、而 HD3SS214到转接驱动器是交流耦合的。

    如果转接驱动器共模电压介于0至2V 之间且 CPU 共模电压超出0-2V 范围、则可以交流耦合 CPU 和 HD3SS214之间的接口、并使 HD3SS214和转接驱动器 DC 之间的接口保持耦合状态。

    如果 CPU 和转接驱动器共模电压介于0-2V 之间、则可以交流耦合 HD3SS214的任一侧、并使另一侧直流耦合。  

    交流耦合电容值遵循75-265nF 的 DP 规格、典型值可以是100nF 或220nF。

    谢谢

    David