This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXICE110:推荐用于开发的 PHY 芯片

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110, TMDSICE3359, TLK105L, TLK105, TLK106, TLK106L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1020557/tmdxice110-recommended-phy-chip-for-development

器件型号:TMDXICE110
主题中讨论的其他器件:TMDSICE3359TLK110TLK105LTLK105TLK106TLK106L

我们正在开发一款以用于 EtherCAT 和 Profinet 应用的 TMDICE110开发板为参考的开发板。

当被称为 TMDICE110的原理图时-  DP83822被用作 PHY 芯片。 但是、任何分销商都不提供此芯片。

因此、在    原理图中使用了其他相关电路板- TMDSICE3359 (开发板)- TLK110 (PHY 芯片)、但不建议在较新的电路板设计中使用。

是否有人建议是否  可以使用 TLK110、或建议使用任何其他用于 TMDICE110的 PHY 芯片 IC。

此致、

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    将其移至 PHY 团队的论坛。 它们更能帮助您选择 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待解决方案。

    此致、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    您现在可以使用 TLK110、但我们建议您设计原理图、以便将来可以将其替换为 DP83822。

    本应用手册可用于帮助将硬件从 TLK110转换为 DP83822:

    https://www.ti.com/lit/an/snla262/snla262.pdf

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

     TLK110和 DP83822的引脚排列不匹配。

     是否可以继续。

    平路机、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我们将对此进行研究、并将在星期二之前回复您。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将等待解决方案

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    很抱歉、您认为 TLK110和 DP83822的引脚不匹配、这是正确的。 我链接的应用手册讨论了822和 TLK105、TLK106、TLK105L 或 TLK106L 之间向后兼容的引脚对引脚替换。 您是否能够使用这些 PHY 中的一个、或者您是否仅限于 TLK110?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    如果建议使用 PHY 芯片、

    此致、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我们建议使用 TLK105或 TLK106。 如果您有任何其他问题、请告诉我、否则我将关闭此主题。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    感谢您的建议。 我们将继续执行105或106。

    此致、

    Akash