This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:USB2.0中继器接收 EH/EW

Guru**** 2855560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023221/tusb211-usb2-0-repeater-receive-eh-ew

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB216

您好、先生、

我是否可以知道使信号正常运行所需的眼高和眼宽是多少?

请参阅以下内容、主机(CPU)发出信号、测量位置接近 B 点

此外、我们知道 TUSB216支持更高的驱动器功能、 所需的眼高和眼宽是否与 TUSB211相同?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于兼容的 USB 2操作、信号必须通过眼图测试。 眼图模板表示信号要求、可在 USB 2规范 7.1.2.2高速信令眼图以及上升和下降时间中找到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    根据7.1.2.2,如果我们在接收器侧检测到模板(5,6或其他模板),您是否可以确认我们是否应该继续执行该模板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此处最相关的是标准模板1。 连接器设置、这称为 近端眼图(在 TP2处测量)。 模板4是在 TP3 (在 TUSB211和 BMC 之间)测得的远端眼图。 模板6用于直接在 BMC (TP4)上进行测量。