This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S311A:TPD6S300A 之间有何不同?

Guru**** 2906360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, TPD4S311A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023276/tpd4s311a-what-is-the-different-between-tpd6s300a

器件型号:TPD4S311A
主题中讨论的其他器件:TPD6S300A

大家好、

您能不能帮助我了解我们从 TPD6S300A 到  TPD4S311A 的主要改进是什么?

 除了 TPD4S311A 外、其封装更小、看起来具有更好的 CC 引脚保护性能。

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这两个器件几乎相同。 唯一的区别是

    • 封装尺寸
    •  提高了 IEC 61000-4-5的性能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复!

    Kai