This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750 + BQ25792。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1017494/tps25750-tps25750-bq25792

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

亲爱的专家,祝您愉快! 我们的客户测试 TPS25750 + BQ25792。 固件下载正常。 但他无法读取 BQ25792寄存器。 以下是他的测试步骤、供您参考。

1) 1)将要读取的信息加载到 Data1寄存器中

PD 地址| Data1寄存器|#byte count | BQ 地址| BQ 寄存器| BQ #read bytes 例如:

0x21       | 0x09          | 0x03       | 0x6B       | 0x11       | 0x01

2) 2)在 CMD1寄存器中加载"I2Cr"

PD 地址| CMD1寄存器|#byte count |'i'|'2'|'C'|'r'

0x21       | 0x08          | 0x04      | 0x49 | 0x32 | 0x43 | 0x72  

如果我读取 CMD1寄存器、我会返回:

0x04 | 0x49 | 0x32 | 0x43 | 0x72  

如果我读回 Data1寄存器、我会返回

0x40 | 0x6B | 0x11 | 0x01 | 0x00...

这是他 的配置文件

e2e.ti.com/.../tps25750_5F00_config_5F00_20210706.json

我看到在论坛上发布了一些类似的查询,比如  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013051/tps25750-tps25750-i2cr-task

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014761/usb-pd-chg-evm-01-i2cr-is-not-reading-from-the-bq25792?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=I2Cr#

他还使用以下链接下载新固件,但从客户反馈中,旧固件和新固件是相同的。

https://login.ti.com/idp/SSO.saml2?SAMLRequest=nZPLbtswEEV%2FReBeL0aOA8Jy4NooaiAPwVK7yCagqHFClCIVDuW4f19atgovGi%2B8EjBzeXl5ZjS737cq2IFFaXRO0igh9%2FMZ8lZ1bNG7d72Bjx7QBV6mkQ2NnPRWM8NRItO8BWROsHLx%2BMBolLDOGmeEUSRYr3LySmtaZ0lyQ%2Bkkub3NJjf1tCHBr%2FFCf8ILEXtYa3RcO19KaBom0zClVTJh2ZRld1FG0xcSFCfrb1I3Ur9dzlEfRch%2BVFURFs9lRYIFIljnL14ajX0LtgS7kwJ%2Bbh5y8u5chyyOG9hFTkbCtLEyb1LHgitVc%2FGbBCtPQmruhuijfhCNJ2TTxWX5HB1AUXIkyYb32TOEl5PzMSWZC4FCmb7xUJvQB5vFZ4bjnJ68w3pVGCXFn2vm9N3Ylruv1WmUDhXZhNtBynqNHQi5leBnuVDKfC4tcAc5cbYHEo%2FJTssDzbBKHrqD%2FVWrtDRtx63EA3fYc%2BFGtOfGS%2BXJbWB7DeiLMsHEwdqXC%2F%2F5NLY5bCII%2F7DKcs%2FCWHeazP%2FyzI%2B9L3D8657%2FbvO%2F&RelayState=gallery%2Fview%2F1769824%2FTPS25750_Application_Customization_Tool%2Fver%2F7.0.1%2F

您现在是否有任何解决方案  

BR、

Leon、Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已识别出 I2Cr 命令中的一个错误、该错误将防止发生此读取。  我们正在设置修复的时间线。  我将在我们安装补丁和 GUI 更新后立即更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有此修复程序的 GUI 版本应在本周晚些时候发布。  请在星期三返回查看您是否在线上看到版本7.02或7.03。

    我将在8月16日之前离开办公室。  我有备份、但响应速度可能很慢。