This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043:CAN#39;t 在 EEPROM 编程器工具上查找 TUSB8043

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023303/tusb8043-can-t-find-tusb8043-on-eeprom-programmer-tool

器件型号:TUSB8043

您好、先生、

 我的客户希望使用 EEPROM 编程器来设置他们的 TUB804x、但 GUI 无法找到 TUSB804x 器件。 使用 GUI 是否需要任何驱动程序(编程端点驱动程序)? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    如果在退出复位后发现一个空 EEPROM 被连接至其 SDA/SCL 线路并且上拉电阻器被安装在 SDA/SCL 线路上、集线器将自动进入编程模式。  如果 EEPROM 已编程、则可能需要强制加载驱动程序。  请接受我的朋友的请求、我将向您发送说明。

    此致、

    JMMN