This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:在同一通道中使用2个 BR401A 用于级联...

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023161/ds125br401a-use-2pcs-br401a-in-same-channel-for-cascade

器件型号:DS125BR401A

尊敬的 Sirs:

这是客户设计概念。

它们的应用是 SAS、使用 1m、3m 和6m 的 MiniSAS HD 电缆(扭曲+屏蔽)。

在同一级联通道中、他们希望在 TX 和 RX 侧的每个电路板上使用2个!

它是否可行?

或对客户有任何建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们通常不建议在系统应用中级联两个转接驱动器通道。 考虑到信号正在通过两个独立的高增益 CTLE 级而不执行任何重定时、因此问题在于噪声增强。 如果需要级联、我建议使用 TI 的重定时器器件型号之一。  

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师