This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC173A:器件内部上拉/下拉电阻器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC173A, TB5D2H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023315/sn65lbc173a-device-internal-pullup-pulldown-resistors

器件型号:SN65LBC173A
主题中讨论的其他器件: TB5D2H

SN65LBC173A 在两个输入上都有内部上拉/下拉电阻器。

从功能方框图中可以看到100kΩ Ω 上拉、一个串联18kΩ Ω 电阻器、然后还有几个 kΩ Ω 上拉和下拉电阻器。

另一个输入的电阻连接到另一个电源轨(GND)。

我需要知道、像 TB5D2H 这样的驱动器 perform...it 如何仅具有"高侧晶体管"并支持150Mbps、但我的客户只需要实现~ 22Mbps。

对于高侧晶体管、当一个或另一个晶体管关闭时、器件需要使用下拉电阻器来获得适当的输出。

是否有适用于 SN65LBC173A 的 SPICE 模型?

是否有等效的上拉/下拉电阻值、您可以帮助我计算通道的两条输入线路中的每条?

请理解、我需要回答这个问题-有时我会得到指向其他器件等的指针、但这次我确实需要对上述问题的答案

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    很抱歉、SN65LBC173A 没有 SPICE 模型。 不过、我认为原理图是准确的、您可以使用几个电阻器来仿真输入级- 100kOhm 上拉或下拉电阻器、18kOhm 串联到2x4kOhm 电阻分压器(如您所指出的)。 如果忽略上拉/下拉电阻、TB5D2H 基本上会驱动18千欧负载、偏置电压为半 Vcc。 查看 TB5D2H 数据表、我猜测该方案可以在5V 电压下工作。